This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接地的正确方式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616626/the-right-way-to-grounding

你好

我有一些探头可以测量一些生物医学信号。

它们都连接到数据采集板。

所有电缆和连接器均使用50欧姆的电阻器端接。

每个探头都有一个接地, 采集板有一个不同的接地。

如何将它们相互连接? 我认为我有两种方法:

  • 将  采集板侧面的所有同轴电缆接地。

  • 将两侧的所有同轴电缆接地。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    是否有您正在使用的TI部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我正在探头和数据采集板中使用一些高速TI运算放大器:)
    但是设置是医学的。这就是为什么我在这里发布的原因。
    谢谢