This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:最大增益漂移

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616171/ads1120-maximum-gain-drift

部件号:ADS1120

尊敬的专家:


是否存在有关ADS1120最大增益漂移(PGA已禁用,增益= 1至4)的现有数据? 数据表仅提供典型值。

谢谢!

Rgds,

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juha,

    我所看到 的PGA禁用案例的表征数据显示增益漂移(不包括参考漂移)的分布非常紧密。  实际数据 增益漂移数据 显示小于1ppm / deg C。 我假定实际数据表的增益漂移典型值基于模拟数据。  正如我所说的那样,分布非常紧密,离群值数据仅为平均值的0.25 ppm。

    此致,

    Bob B