This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8861:DAQ_ADS8861

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8861, TIPD115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615500/ccs-ads8861-daq_ads8861

部件号:ADS8861
主题中讨论的其他部件: TIPD115

工具/软件:Code Composer Studio

您好,


我正在与ADS8861一起研究一个获取模拟变量的项目。
作为一项测试,我正在转换采样频率为5 kHz的50 Hz信号。 存在问题,转换的信号与进入ADC的信号不匹配。

您能帮我解决这个问题吗?

附加的内容与模拟,转换的SPI图和最终结果类似。

问候,
Carlos Martins


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,
    我忘了提及任何信息。
    我正在使用4线SPI模式,不使用bzy,时钟频率为16 MHz,PL = 0和PH = 0。
    图中的SS信号是CONVST信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    我正在研究这件事,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    要将此放大器用作缓冲器,输入和反馈电阻器必须相同。 ADS8861数据表中的图73显示了一个示例输入驱动程序。

    我们还提供了类似设备的参考设计,可在 此处找到 (或搜索TIPD115)。