This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:DDR3未通过校准和初始化

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616569/tsw14j56evm-ddr3-dont-pass-calibration-and-initialization

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: ADS54J40EVM

我的客户购买 了四个开发套件:TSW14J56EVM + ADS54J40EVM

 

三 个开发套件 工作正常。

 

在四个TSW14J56EVM板中的其中一个板上,当收集数据时 ,会发生错误–连接中的屏幕截图。

 

主板上的两个状态指示灯D6和D7“亮起”,D8“熄灭”和D4-闪烁


正如我从TSW14J56EVM用户指南中了解到的,初始化DDR3时出现问题…

 

如何解决此问题并返回TSW14J56主板的可工作性?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maxim:

    如果指示灯D7和D6亮起,则DDR内存存在问题。 加载固件后,首先执行DDR内存测试。 如果内存损坏,我建议将主板退回给您的供应商进行更换。