This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7960:阐明手动模式操作

Guru**** 2767955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615202/ads7960-clarify-manual-mode-operation

部件号:ADS7960

芯片规范讨论N-1,N,N+1和N+2,这意味着从选择信道到选择信道有一个单一的帧延迟
 通道输出,但图1.表示更长的流水线过程

 第一帧主机在SDI上发送通道N -需要四个时钟才能到达
 第二帧设备将模拟信道冻结在帧的第二个时钟处(从第一帧(N)开始)
 在第二帧期间,模拟信道将稳定,直至下一(第三)帧的第二个时钟,  
 在第二帧中,采集阶段从时钟14开始
 在第三帧转换阶段,从时钟1开始,到16时钟结束
 在第四帧中,SDO显示通道编号N和通道N的转换结果


 这意味着要获得0,1,2,3,...11的通道输出3,4,5,6,7,8,9,10,11,01,2

您能否确认这是手动模式的工作方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis

    在帧n-1中:

    -       此阶段的SDO输出与用户先前编程的通道相对应,例如Ch_x1。

    在框架n中:

    -       用户请求将频道更改为Ch_x2。

    -       此帧中的任何更改都不会生效,因为SDI上仍在接收该命令。

    -       此阶段的SDO输出与用户先前编程的通道Ch_x1相对应。

    在框架n+1中:

    在       Frame n中发出的更改信道请求现在将开始生效。 mux会将选定的通道更改为Ch_x2,模拟输入在更改后稳定下来,并准备好进行采样。

    -       此阶段的SDO输出对应于用户在帧n-1中编程的通道,以及设备在帧n中选择的mux,并在该帧的开头(帧n+1)采样,该帧仍为Ch_x1。

    在框架n+2中:

    -       在此帧的开头(即CS的下降边缘),将对在帧n+1中选择的模拟信号mux (即Ch_x2)进行采样或锁定。

    —       在同一帧内,转换帧开始时ADC采样的模拟信号。  

    -       此阶段的SDO输出对应于用户在帧n中编程的通道,以及设备在帧n中选择的mux (现在为Ch_x2)。

    我希望这能回答你的问题。 如果您需要有关此方面的更多信息,请告诉我

    此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  是,已连接,您在请求通道3时获得通道0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    我不确定我是否正确理解您的最后一个回复。

    假设您通过在SDI上布线在当前数据帧中选择CH0, 则您将获得(当前+ 2)帧中CH0的转换结果。 同样的逻辑适用于后续的输入通道选择

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet