This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:PDN和OVR引脚

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615889/ads6125-pdn-and-ovr-pins

部件号:ADS6125

在CMOS模式中,选择串行接口,只在寄存器中编程PDN,而不在硬件中连接PDN引脚。 正确吗?

在ADS6125 EVM中不使用OVR。 是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在正在研究这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您在串行编程模式下使用器件通过SPI寄存器对器件进行编程,则PDN引脚的准确用法在数据表中没有明确定义。  我建议将PDN输入设为低电平,以确保ADC不会意外断电。

    器件的EVM仅使用具有LVDS输出的器件,因此EVM和用于捕获数据的TI捕获卡根本不使用OVR信号。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!