This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:输出级的体系结构

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615306/dac7718-architecture-of-output-stage

部件号:DAC7718

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将DAC7718用于模拟电压输出,并有问题。

请问您有什么建议?

---

(1)我想更详细地了解输出级的架构。 数据表是不够的。

(2)当AVDD为24V时,如何添加过压保护电路?

如果可能,请发送应用说明或参考电路。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    感谢您的查询。 对于问题1,如果您可以提出更具体的问题,我可以与设计团队核实并返回。 我们将无法共享设计级别的体系结构。 对于问题2,您可以参考以下TI设计:

    www.ti.com/.../TIPD153

    www.ti.com/.../TIPD158

    www.ti.com/.../TIPD155

    www.ti.com/.../TIPD216

    www.ti.com/.../TIDA-0.0559万

    www.ti.com/.../TIPD190

    虽然您的特定问题没有直接答案,但您也可以查看TI Precision实验室的“电气过压(EOS)”部分: www.ti.com/.../precision-labs.html

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您的回复。

    客户还希望了解内置功率级DAC7718器件。

    请您提供相关信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    我正在与内部团队进行核对。 我一听到他们的话,我就会回来。 我可能无法通过公共论坛共享数据。 我们可以通过电子邮件接收此信息吗? 我找不到您确切的电子邮件ID。 请给我发邮件吗? 我的ID将显示在"分配给"字段中。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回复。

    下面列出了我的电子邮件地址。

    inoue@fujiele.co.jp

    我期待您的回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    我与设计团队进行了检查,他们希望了解具体问题,例如:您是否需要有关电源排序,开机重置或断电的信息。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回复。

    客户想要获取任何信息。

    我认为这些对他有帮助。

    首先,请发送输出阶段,然后发送序列信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    我要结束这条线。 我们可以通过电子邮件进行讨论。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    我知道讨论已更改为电子邮件。

    此致,

    信一