This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:Ni-VISA USB设备驱动程序安装

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615860/ads1258evm-pdk-ni-visa-usb-device-driver-installation

部件号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADCPro

您好,我在使用ads1258evm-PDK时遇到了问题。 我按照 这里的说明操作  ,但当我进入步骤8.5 时,设备驱动程序不会自动开始安装。 是否有解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaylin:

    欢迎来到TI E2E论坛!

    供我参考,您使用的是哪个版本的Windows?

    我们发现基于MMB0的EVM的USB驱动程序并不总是与ADCPro插件安装一起正确安装。 大多数情况下,通过独立驱动程序安装程序重新安装此驱动程序可以解决问题。 您可以在 ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/misc/drivers/64bit/mmb0_driver_install_x64-v1.0 ftp.urp.msi找到此安装程序 (注意:您需要剪切并粘贴此0.0 ,因为E2E不能正确链接到URL)



    在Windows 10上,您需要尝试两项附加功能...
    1)在尝试安装此驱动程序之前禁用驱动程序签名强制,因为它不是已签名的驱动程序。 见 :www.drivethelife.com/.../how-to-disable-driver-signature-enforcement-on-windows-10-8-7-xp-vista.html

    2)如果这不起作用,那么您需要尝试更新NI-VISA驱动程序,可在以下网址找到: www.ni.com/.../


    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为第一步帮助我安装了驱动程序,但现在在ADCPro软件上,我有一个用于ADS1158EVM的EVM插件,而不是ADS1258PDK EVM。 我不确定如何加载尚未显示在菜单上的EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在说明手册中,它说要将此文件"ads1258evm-pdm-plug-in-adp.0.exe"作为1.0 插件加载,但它不会告诉您该文件的位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在此处找到插件: ftp.ti.com/.../

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaylin:

    我就要向你指出这一点。 我很高兴您找到了链接!

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,
    Chris