This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298与ADS1299

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298, INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615927/ads1298-ads1298-vs-ads1299

部件号:ADS1298
在“线程:ADS1299INA332”中讨论的其他部件

您好,

我们决定在ADS1299和ADS1298之间构建无线/锂电池供电的EEG系统,并希望有人能帮助我们。 以下是我们的理解。

ADS1299的噪声相对较低,但需要5V电压,因此无法使用标准3.7 -4V锂电池?  

ADS1298噪音相对较高,但可与标准3.7V锂电池配合使用? 与INA12x一起使用预放大电路是否有显著优势?

如果您有任何信息帮助我们做出决定,我们将不胜感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,
    除了所有其他注意事项外,ADS1299还可以通过在设备中集成电压转换器来使用锂电池。 此解决方案的缺点是,您必须注意降低噪音,这样转换器会将噪音感应到您正在收集的信号中...
    对于ADS1298-其噪声对于直接向其提供EEG信号来说有点太高。 您可以考虑包括噪声级别低到足以"解决"ADS1298的噪声"问题"的放大器/有源电极。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对预进样器/有源电极的制作有什么建议吗? 我发现INA332具有良好的作业说明和功能,但在文档中,它说它将停止使用,不建议在新设计中使用? 是否有任何替代运算放大器包括应用电路设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keivan -感谢您对我们的ADS1298和ADS1299的关注。

    我建议您在 Precision Amplifier论坛上发帖 ,为INA332寻找替代方案。 我确信他们希望为该应用程序推广一些最新的产品。 遗憾的是,我们没有在ADC前面使用外部放大器的另一个参考设计,因为许多客户不喜欢这种方法。

    此致,