This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:59针PGA411在NC或extclkin中

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615993/pga411-q1-59-pin-of-pga411-in-nc-or-extclkin

部件号:PGA411-Q1

你好

        在数据表中 ,pga411`s 59引脚是NC,但在EVM中,pga411的shcematic是extclkin,那么59引脚的正确设置是什么?

连接到GND或遵循EVM shematic;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PGA411上的所有NC引脚都应接地。 这些引脚中的某些引脚在早期版本的芯片中具有不同的功能(这就是为什么您在EVM原理图上看到该标签的原因)。

    谢谢!

    -Clancy