This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:1400_DAC_Write.vi错误中的调用库函数节点

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614789/tsw1400evm-call-library-function-node-in-1400_dac_write-vi-error

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:DAC34SH84

您好,

我正在尝试运行之前的文章中提供的示例LabVIEW代码,以写入DAC34SH84。 我在1400_DAC_Write.vi中不断收到错误代码1097呼叫库函数节点。 我使用的是LabVIEW 2015,文件是早期发布的6076Exampl.VI。 我真的可以使用 帮助,如果我能运行此示例编码,我会非常高兴。

谢谢!

Joshua Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    我们正在研究您的问题。 我们会尽快作出回应。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    您是否尝试在HSDC Pro Automation目录中运行这些示例vi? 其中有ADC和DAC示例。
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual和示例

    您应该可以修改VI,使其连接到相应的TSW1400序列号。

    LabVIEW代码1097与FPGA未正确响应DLL功能相关联。 这可能是由于未连接到TSW14xxx平台(发出连接命令后,确保HSDC Pro在HSDC Pro底部看到适当的TSW1400序列号),未正确加载固件导致的 (根据TSW1400 EVM用户指南,在固件加载后检查TSW1400 EVM LED状态),没有为TSW1400EVM提供足够的电流以使FPGA固件正确加载(建议5V 3-4A)。

    如果这些建议有任何帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    感谢您的回复,我尝试了您的建议,但现在我收到了有关HSDCPro自动化DLL DAC示例的7007错误代码,这是指DAC测试文件的未找到文件错误,但我已检查它们确实存在。 我非常感谢你们的帮助。

    期待您的回复,
    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    错误发生在流程中的什么位置?  一般来说,自动化流程类似于使用HSDC Pro GUI手动执行的操作。

    您是否能够使用DAC手动成功运行设置以生成一些输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    是的,我能够手动运行HSDC Pro GUI多次,甚至在尝试自动化过程后运行,以确保它不是HSDC Pro GUI。 自动化过程中的错误发生在成功下载固件后,我可以知道自动化过程正在尝试执行某项操作,因为我看到正在HSDC Pro上运行进程。 我还注意到,在尝试发送数据后,主板短暂断开连接。

    任何建议/想法都将很有帮助,非常感谢,

    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    当您说它断开连接时,它是否会断开连接,因为在HSDC Pro中不再连接到TSW1400?

    我将与软件团队核实,看看我们能否找出此错误的原因。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚,

    在某些情况下,5V电源在固件加载后因电流不足而中断。 您能否确认您至少有5V 3-4A电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚,

    我与我们的软件团队进行了交谈,他们表示这些示例已经过验证,应该可以正常工作。 有一种情况可能导致此问题,即路径不正确,可能是路径开头的空格引起的。

    另一个可能的原因可能是HSDCPro Automation DLL DAC Example.vi在32b计算机中运行,以及路径中存在x86。 在这种情况下,您可能需要将文件移动到其他位置。

    您能否将正在传递给自动化功能的路径发送给我们?

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    是的,我可以确认我有5V电源,我认为32b机器是问题所在,因为它在x86路径中。 路径为:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual和示例

    我应该将路径移动到哪个位置,应该移动哪些文件?

    非常感谢,

    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚,

    我这里没有32b机器,所以我无法确认这一点-您可能需要将整个HSDC Pro目录复制到c:/,以确保安全。

    此示例可能指的是Automation Function API目录。