This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220有时仅提供零

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615851/ads1220-ads1220-sometimes-only-delivering-zeros

部件号:ADS1220
主题中讨论的其他部件: TPD4E1U06

您好,

我遇到了一个非常奇怪的问题,使用ADS1220无法解决。

在大多数情况下,它工作正常,我读出称重传感器信号(20Hz,128Gain,内部参考)及其非常精确。 但是,从“蓝色”(一定有原因,我似乎找不到)开始,它只会出现“零”的情况。 我将示波器连接到SPI总线,nDRDY在UC将NCS设置为低并以SCK启动以进行3字节传输(一切都必须如此)后不久就变低。

只要NCS设置为低值,ADC的数据输出就会变为低值,并在整个事务(3字节)中保持低值。 是否有人知道这种零星行为的问题是什么?

此致,

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (开机时,我配置寄存器,读回它们,只有在读回寄存器符合预期时才继续。 在大多数情况下,它都能完美工作,我会开机,配置它,然后它就会运行。 有时我会开机,配置它,然后它只发送零,并一直执行此操作,直到我将其关闭)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jogi:

    让我们先从第二个帖子开始。  当您打开ADS1220电源并查看所有'0'输出时,您是否能够在看到错误输出之前配置设备并读回正确的配置?  您是否看到在指定的数据速率下从高到低的DRDY转换?  从首次通电到与ADS1220通信之间是否有任何延迟?  在尝试通信之前,您必须确保为设备的启动留出时间。  您还必须确保第 60页上的10.2 部分中的数据表中给出了正确的耗材增加率。

    关于原始POST,当ADS1220正常工作然后停止工作时,您是否能够验证寄存器中的配置设置?  这听起来可能是一个瞬态的,用于重置ADS1220。

    您能给我发送一些正常 输出和输出都是0的通信示波器吗?  您是否还能将您的原理图发送给我?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    我每次都以完全相同的方式为ADC通电,它是印刷电路板的一部分,通过负载开关单独供电。 在任何情况下,我都可以成功地读回ADC的配置。
    经过2天的故障排除后,我现在尝试了一些看起来正常工作的东西:一旦我连续检测到5个零输出,我就重新发送启动命令。 在数据表中,它表示重置筛选器并重新开始。 这似乎目前效果很好!

    您对“重置ADS1220的瞬态”的理解是什么?

    非常感谢,
    Josef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef,

    您是使用DRDY确定转换完成还是时间间隔?  变频器设置为连续模式还是单转换模式?  您是使用RDATA命令读取结果,还是只发出24个SCLK来读取结果?

    瞬态事件可能由EMI/RFI或ESD之类的放电引起。  如果发送启动命令解决了问题,则很可能会有一些放电瞬态信号进入ADS1220的模拟部分。  这可能发生在称重传感器处,也可能是通过触摸接线。  称重传感器电缆应正确屏蔽并端接。  关于这个主题,有大量的书籍形式和网上的资源。  我使用并发现有用的一本资源手册由Henry OTT制作,称为电磁兼容性工程。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,那种瞬态的:)我不知道这只能重置芯片的一部分。 我们正在开发的设备已通过ESD/EMC兼容性测试,并且在称重传感器连接器(TPD4E1U06)旁边有一个保护设备。 板上还有一个蓝牙低能耗模块,这可能也会产生影响(我尝试了更多,看起来当蓝牙低能耗连接建立且ADC同时通电时,更有可能发生这种情况)...

    转换器在连续模式下运行,我使用DRDY信号读取数据,方法是在不使用RDATA命令的情况下发出24个SCLK。

    非常感谢Bob,他帮了我们很多。

    此致,
    Josef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,那种瞬态的:)我不知道这只能重置芯片的一部分。 我们正在开发的设备已通过ESD/EMC兼容性测试,并且在称重传感器连接器(TPD4E1U06)旁边有一个保护设备。 板上还有一个蓝牙低能耗模块,这可能也会产生影响(我尝试了更多,看起来当蓝牙低能耗连接建立且ADC同时通电时,更有可能发生这种情况)...

    转换器在连续模式下运行,我使用DRDY信号读取数据,方法是在不使用RDATA命令的情况下发出24个SCLK。

    非常感谢Bob,他帮了我们很多。

    此致,
    Josef