This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760外部参考

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615424/dac8760-external-referance

主题中讨论的其他部件:DAC8760TS5A3160

您好,

我喜欢使用DAC8760的外部参考电压来获得不同的输出刻度。 我们应该得到的是+-0.5V, +-1V,+-15V,+-2V,+-4V的最大位数。因此,我喜欢使用不同的外部参考,也许可以通过程序更改。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何表显示外部参考的输出刻度间隔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其实更好的问题可能是这个;我喜欢在内部引用和外部引用之间切换,这是否可能?
    内部引用是5V,我喜欢使用2.5V外部引用在+-2V和+-5V输出电压级上缓存16位。 然后将其编程更改为内部引用,以达到+-10V级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢同时使用外部参考和内部参考  以及用户从程序中输入的信息。 所以我喜欢在 内部和外部参考电压之间切换( TI的最大1欧姆TS5A3160)  

    您认为此方法是否适合DAC8760 REFIN引脚? 如果您建议我,我将不胜感激。  

    基本上,TS5A3160的正常连接引脚直接连接到REFIN引脚,因此系统通常使用内部参考进行工作。 如果我们想要使用+-2V输出,我们通过MCURefControl引脚将内部参考更改为外部2V参考。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Sarper,

    我目前正在调查您的帖子,并将尝试在COB之前不久回答这些帖子。

    此致,
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Sarper,

    我已通读数据表并验证REFIN的可接受输入电压是从4.95 到5.05V。 DAC8760数据表第5页的“推荐的工作条件”中介绍了此信息。 DAC8760器件的内在设计在偏压某些内部结构时需要此特定范围,与此范围的任何偏差都可能导致意外行为和操作。 在数据表中,包含"推荐的操作条件",以传达正确操作的建议条件。

    我建议在差动配置中的DAC输出处使用运算放大器,以实现所需的电压输出范围。 然后,您可以通过将值调整为几个无源组件来设置增益,但请注意,运算放大器和无源组件将增加系统错误,因此选择适合您应用的精度目标的组件。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Matthew,

    感谢您的回答,我将尝试寻找另一种实施+-0.5V +-1V和+-1.5 V以及16位+-2V的方法

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarper,

    感谢您的回复并使用e2e论坛。

    此致,
    马特