This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:测试设置错误消息

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615787/tsw14j56evm-error-message-with-test-setup

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: TSW38J84EVMLMK0.4828万

大家好,我正在使用TSW14j56EVM板和TSW38j84EVM板。 我正在按照 TSW38j84EVM用户手册中所述的测试设置进行操作。 当我进入步骤6时,即单击HSDC专业GUI上的发送按钮。 我不断收到下面显示的消息提示。 如何解决此问题。 我可以在任何地方看到JESD参考时钟的配置。 我还将显示GUI设置的一些照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillon,

    您尝试解决什么问题? 该窗口只是告诉您TSW14J56EVM上的FPGA所需的参考时钟速率。 GUI自动为TSW38J84EVM上的LMK0.4828万提供正确的分频器,这是将此时钟发送到FPGA的部分。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是一个错误? 显示此消息时是否正在发送数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个错误,而是一条消息。 单击发送按钮后,数据即会发送。