This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:ADJCNT,ADJDIR,BID,CF,CS,DID,F,HD,L,Lid,M,N,M',PHADJ,S参数

Guru**** 2504885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615315/ads42jb49-adjcnt-adjdir-bid-cf-cs-did-f-hd-l-lid-m-n-m-phadj-s-parameters

部件号:ADS42JB49

大家好,

我的客户想知道ADJCNT,ADJDIR,BID,CF,CS,DID,F,HD,L,Lid,M,N,M',PHADJ,S
可以设置参数。 我们在数据表中找不到这些寄存器。

请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio

    其中有几个是由现有寄存器设置 的,如子类(设置子类),每多帧帧帧帧帧数(设置K),每帧八位字节(在此设备中设置HD,F和L)。 默认情况下,M 将始终为2,CS将为2,N将为14,N'将始终为16。  我正在与设计团队核实其他参数,但我认为答案是否定的

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio

    设计团队已确认无法对这些内容进行编程。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的快速回复。
    您的回复非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano