This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:单激发模式- RDATA和起始引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615110/ads1299-single-shot-mode---rdata-and-start-pin

部件号:ADS1299

祝你好

我们的团队有一个8通道原型EEG,它使用ADS1299 非常好的芯片,而且易于实施(一旦学习到寄存器!)。

我的问题是有关单影像,RDATA模式。  我们将添加另一个芯片以获得16个通道(最终为32个)。  出于多种原因,我们希望使用单镜头模式,而不是菊花链。  

章节9.5 PIN.RDATA:阅读2016年10月数据表(第41页)意味着必须将起始3.9 (第38号)设置为高值才能开始数据转换,并通过完整读取数据保持高值。  是这样吗?

此外,还有一个选项用于在SPI上使用start命令。  我不确定是否使用start命令。  能否同时发送到两个芯片?  我从未使用SPI完成此操作,不确定是否允许。  完成数据检索时是否还需要stop命令?  

 如果有必要的话我会很喜欢这里 的,但是我很欣赏这里的评论!

谢谢你  

Tom Schmitt

佐治亚州亚特兰大

美国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的提问。

    RDATA模式和单激发模式指的是ADS1299的两个完全不同的方面。 基本上,一个问题与您选择读取数据时有关,另一个问题与ADC进行转换时有关。 我在以前的帖子中对此进行了更详细的解释,例如 这篇文章。

    ADS1299转换可通过连续和单激发转换模式的起始引脚或起始SPI命令进行控制。 当START为HIGH或发送START命令时,调制器将开始转换,当您看到/DRDY PULSE LOW (/DRDY脉冲低)时,将有一个新的样本可供读取。 您可以向多个设备发送启动命令,或将其起始PIN绑定在一起以同步其转换。

    在连续模式下,新样品将在数字滤波器的初始稳定时间之后以设定的数据速率提供。 在单次激发模式下,调制器会在单次转换完成后自动停止,您必须等待数字滤波器在每次转换后稳定下来。 这可以有效地将您的输出数据速率降低4倍。 Δ-Σ ADC需要其数字滤波器中的历史记录,因此强烈建议让ADC持续转换。

    现在,RDATA和RDATAC模式是指输出移位寄存器加载新数据供您读取的时间。 在RDATAC模式下,一旦下一个样本准备就绪,输出移位寄存器就会更新。 如果此时仍在读取旧数据,则旧数据将被新数据覆盖。 相反,当您发送RDATA命令时,RDATA模式仅使用最新数据更新输出移位寄存器。 如果您不想读取每个样本,可以使用此模式按需读取数据。

    最后-菊花链配置允许您从多个ADS1299设备读取数据,而无需占用额外的引脚。 要在采用RDATAC模式的菊花链配置中使用多个设备,您的接口时钟(SCLK)必须足够快,以便在下一个示例准备就绪之前,将所有16个通道的数据(384位)和两个24位状态字移出。 在RDATA模式下,数据读取事务可能会与下一个示例重叠,而不会发生数据损坏,如上所述。 或者,如果您的UP上有额外的GPIO引脚,则可以为每个ADS1299器件使用单独的/CS信号。 这允许多个设备在称为级联配置的SPI总线中共享相同的SPI总线。 如果您希望设备具有不同的寄存器设置,这可能很有用。 请参阅第64页上的"多设备配置"部分(数据表版本C,2017年1月)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan -谢谢。

    我原本希望使用上钟来获得nx256 SPS的采样率,以简化DSP等。看起来这不值得麻烦(Δ-西格玛ADC的重新安置时间)。我会找到一种不同的方法-外部时钟或不同的分析。

    很抱歉,我没有赶上您之前的帖子。 这完全回答了我的问题。 它未显示在我的Google搜索中。

    Tom Schmitt
    佐治亚州亚特兰大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom -没问题,很乐意提供帮助。 如果您有其他问题,请告知我们。

    此致,