This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1173:ADC1173输入范围

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC1173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615467/adc1173-adc1173-input-range

部件号:ADC1173

我在看ADC1173数据表(8位15MSPS 3.3V ADC)。

根据我所读的内容,如果VRTS对VRT短路,VRB对VRBS (自偏)短路,则输入范围为1.2V (0.36V至1.56V)。

但是,数据表(第7页)中指出,VRT - VRB 可以介于1V和VAA之间(从2.7V到3.6)。 如果输入范围为0-3.3V (VAA = 3.3V),将会很有帮助。 在保持未连接的VRTS和VRBS时,是否可以通过将VRT连接到3.3V稳压器(与VAA相同)的输出并将VRB连接到接地来以这种方式操作设备?

如果没有,则必须如何配置设备以使输入范围为0-3.3V?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    我们只能按照数据表中明确说明的内容进行操作。

    查看数据表,如您所述,V_RT和V_RB的最佳范围(当V_RT = V_RTS和V_RB=V_RBS时)大约为1.2V增量。

    此外,在数据表(第19页)中,它还指出:“为了最大限度地减少噪音影响并确保准确的转换”,您可以使用2V delta (VRT最小值= VRB+1,VRT最大值= V_A;VRB最小值= 0V,VRB最大值= V_A -1)。 假设V_A = 3V。

    目前,我们不知道如果您超过此2V增量,将会发生什么情况,因为数据表中似乎没有任何其他信息,所以我不建议在超出此范围的范围内操作ADC1173。

    遗憾的是,National Semiconductor生产的原始评估模块(EVM)不再受支持,因此我们正在为ADC117x系列设计新的EVM。 目前还没有正式发布日期,但在EVM可用时可以进行此类测量。

    此致,