This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万:是否可以将散热垫接地?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615444/lmp90100-okay-to-ground-thermal-pad

部件号:LMP9.01万

我目前正在设计中使用LMP9.01万,并希望将其移植到另一个项目。  这上面的布局非常紧凑,我想将接地平面流过设备下方和散热垫。  数据表显示'您可以让此热垫浮动',但并不暗示您必须这样做。  是否可以将其连接到地面上?  如果是,是否会牺牲转换器的性能?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔瓦罗

    我将请您参考以下帖子:

    简而言之,散热垫接地不太可能影响设备,因为它没有电气连接。 但是 ,由于未通过这种方式的测试或特征分析,我们不保证,建议您将散热垫浮在

    吴若瑟