This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:性能降低的单端输入驱动器?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615242/ads52j90-single-ended-input-drive-with-reduced-performance

部件号:ADS52J90

您好,

我有一个需要320通道高速转换的应用;ADS52J90是理想的选择。  但是,我的定制ASIC前置放大器只有一个单端输出。  是否可能从单端源驱动ADS52J90输入,可能会降低动态性能?  9位性能可能足够了。

感谢您的指导。

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    遗憾的是,ADS52J90仅接收差分输入信号。 一种选择是在将单端信号连接到ADS52J90之前,使用平衡变压器将其转换为差分信号。
    还有另一个可能的选项,但我们必须使讨论脱机。 请提供您的工作电子邮件吗?

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,请:

    rikraf@techneinstruments.com

    希望也能避免320辆不平衡变压器。

    感谢你的帮助