This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:单端输入

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615485/ads124s08-single-end-input

部件号:ADS124S08

尊敬的先生  

我想知道图1为什么不正确吗??

在图1中,如何连接DVDD?? 浮动??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

     ADS124S08数据表第96页上显示的图表不一定显示或打算显示与设备的所有连接。  您所参考的两个图旨在显示单端测量(参考模拟接地)的正确内部连接,而ADS124S08由单极电源供电。  请注意设备块中的内部开关位置。  要正确测量单端输入,必须禁用并绕过PGA。  该控件包含在增益寄存器设置(寄存器地址0x03)中, 并在数据表的9.6 .1.4 部分中讨论。

     不要求AVDD由5V供电。  可使用的电源电压范围在7.3 部分的推荐工作条件表中给出。  表中还给出了DVDD和IOVDD电源电压。  AVDD,DVDD和IOVDD必须提供给ADS124S08,以便设备运行,即使数据表第96页的图表中未显示。

    此致,

    Bob B