This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:视频质量问题

Guru**** 2992270 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2, TVP5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615019/tvp5146m2-video-quality-issue

部件号:TVP5146M2
主题中讨论的其他部件: TVP5160

早上好,

我在项目中使用TVP5146M2,但我遇到了图像质量问题。

该缺陷在文本周围特别明显。 请查看以下图片:

寄存器设置为默认设置,除了:

REG 0x08 = 0x00 (停止带亮度滤波器)

REG 0x0E = 0x04 (宽带色度滤波器)

REG 0x33 = 0x40 (带嵌入式同步的ITU-R BT.656)

REG 0x34 = 0x11 (输出启用)

我尝试更改AFE /亮度处理控件/色度处理控件/CCTI寄存器,但未获得良好的结果。

有什么建议?

谢谢你

Giacomo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CVBS视频的固有质量较低,因此您永远不会获得出色的效果,尤其是使用2D滤波器时。 使用3D梳形滤波器(例如 TVP5160),但成本/复杂性也会上升。

    话虽如此,前2幅图像看起来有点像模拟电缆的阻抗不匹配,模拟域中可能会响铃。 尝试确保模拟信号终端为75R,并且电缆质量良好,为75R电缆。 为了您的测试,请尽可能缩短电缆。 如果更改电缆长度会移动'shadows',那么这肯定是阻抗问题。

    最后一幅图像显示了一个很好的例子,说明了所谓的'爬网'或'悬挂点',是CVBS视频基础知识的结果,其中Luma和Chroma信息被合并并编码为单个信号。 减少/消除这些类型伪影的唯一方法是移动到3D梳状滤波器。 话虽如此,由坏电缆引起的任何响铃都会表现为悬挂点,因此我会首先重点确保电缆和阻抗良好/正确。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:
    非常感谢您的回复。
    我尝试将CVBS信号直接连接到带有75R至GND和100nF系列电容器的芯片引脚,但情况没有改变。

    更多提示?

    谢谢!

    Giacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从源到芯片输入的电缆有多长时间? 是75R同轴电缆吗?

    如果您使用完全相同的音频源和电缆并直接插入显示器,您是否会看到任何相同的伪影(注意,现代液晶电视不是一个好的水槽,因为它可能有3D梳状滤波器。 老式模拟显示器是此测试的最佳接收器)。

    如果不使用不同(更高质量)的3D梳状滤波器,则无法真正消除图3中的伪影。 这是CVBS视频上2D滤波器的限制。 (en.wikipedia.org/.../Dot_crawl)

    巴西,
    Steve