请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TVP5158 尊敬的:
我的应用程序是ADAS。 我将使用TVP5158到 视频解码器。 我的项目有MP。
在SMT之前,我将始终测试 VDD_1_1 (引脚32)和 VSS (引脚1)的阻抗。 正常值约为300 欧姆。
但我发现3个阻 抗VDD_1_1 (pin32)和 VSS (pin1)大约为80 欧姆。 因此,它将增加功率。
那么我的问题是 VDD_1_1 (pin32)和 VSS (pin1)的互阻抗值如何? 是否有任何手册要介绍? Thx