This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:时钟问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615013/ads6125-clock-issue

部件号:ADS6125
主题中讨论的其他部件:LMX2571

我将选择LMX2571作为时钟生成器。 LMX2571具有牵引选项输出时钟-打开排水和推拉。 关于ADS6125,选择了哪种类型的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果根据ADS6125数据表图100中的交流耦合电路建议,将单端时钟从LMX器件连接到ADS6125的时钟输入,则为LMX选择哪种输出驱动器都无关紧要。   在图100中,单端时钟是与ADC耦合的交流电,因此ADC可以将时钟电平重新偏置为ADC希望看到的共模电压。    对于时钟驱动器,请选择提供最大信号幅值以获得最佳性能的输出类型,尽管数据表中的图23表示交流性能在时钟幅值上相对平坦,因此没有什么关系。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!