This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:如何同步PGA411/2激发器

Guru**** 2560270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614591/pga411-q1-how-to-sync-the-pga411-2-excitator

部件号:PGA411-Q1

如何同步pga411/2?

此致,

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您的问题? 您要在PGA411上同步什么?

    谢谢!

    -Clancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是我的客户正在使用解析器,他用于激发器的频率是固定的。

    实际上,他希望同步此频率。

     可以使用我们的PGA411/2

    此致,

    卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PGA411具有励磁机放大器输出的可选频率选项,但无法将频率与外部信号同步。

    谢谢!

    -Clancy