This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:OTP验证和DERAM写入的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614579/pga450q1evm-the-issue-of-otp-verification-and-devram-write

部件号:PGA450Q1EVM
线程中讨论的其他部件: PGA450-Q1PGA460-Q1

我想确认 OTP和DERAM错误的原因。

我们设定以下条件:

- R2:已安装(在VP_OTP上机架式安装8V)
-GUI:1.50 (图形用户界面) 1
-固件:2.1 Tm1

但发生了这些错误。 请参阅随附的图片。

请您说明错误的原因吗?

此致,

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yamauchi-san,
    安装在PGA450Q1EVM上的PGA450-Q1已通过OTP编程跳到DERAM,因此您无法对OTP存储器进行重新编程。 如果您在EVM上填充新的/原始的PGA450-Q1,则可以对OTP存储器重新编程。 在执行此操作之前,您为什么要重新编程OTP存储器? 您不能将DERAM用于开发目的吗?

    此外,TI还发布了PGA460-Q1,这是我们的下一代USSC器件。 我建议您改用PGA460-Q1,因为PGA460-Q1具有更好的驱动器和AFE性能。