This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085EVM:Windows 10兼容性

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC124S085EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614833/dac128s085evm-windows-10-compatibility

部件号:DAC128S085EVM
主题中讨论的其他部件:DAC124S085EVM

MSP430 Launchpad,DAC124S085EVM和Windows 10是否使用不同的驱动程序?

我能够更新Launchpad上的固件,但无法按照用户指南步骤2.3 中的建议安装驱动程序。  设备未在设备管理器中显示为“Other (其它)”,并且由于驱动程序未签名,因此强制将其手动阻止。

对于在我的系统上建立此模块的后续步骤,我有点不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeridiah,

    感谢您的查询。 我了解驱动程序可能尚未为Win 10签名。 我需要与开发团队确认是否有解决方案,并与您联系。

    此致,
    Uttam Sahu,
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeridiah,

    我浏览了用户指南,意识到该问题与MSP430驱动程序有关,微控制器人员应该能够帮助您解决问题。

    请您在微控制器论坛上发布查询吗?

    此致,
    Uttam