This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:交流耦合设计中模拟输入允许的最大电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615150/ads131a04-maximum-current-allowed-on-analog-inputs-in-ac-coupled-design

部件号:ADS131A04

您好,

我们采用交流耦合设计,通常输入不超过4伏峰值的音频信号。 有时,可能会有一个大信号,其峰值幅度可能达到15伏。 转换器的模拟端以5伏的电压工作。数据表指定绝对最大连续输入电流不应超过+/- 10毫安。 如果我们可以保证峰值瞬时电流不会超过+/- 7.5 mA (尽管我们的滤波),并且这些高信号事件只会很少发生,并且持续时间很短,只有一小部分时间,那么我们是否需要过压保护? 如果我们确实使用过压保护,我们就在考虑使用双肖特基二极管,在过滤器之前或过滤器中,以确保我们不会超过指定为绝对最大模拟输入电压的0.3 和5.3 电压。

谢谢!

丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    欢迎参加e2e论坛! 如果没有空间限制,最好使用肖特基二极管来将电压钳制到ADS131A04输入。 如果您的电流将被限制为+/-mA 7.5 ,则这将是可接受的第二选择解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    感谢您的及时回复!