This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS8331:ADS8331ADS8331驱动8331驱动程序源代码

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614612/compiler-ads8331-ads8331ads8331-driver-source-code

部件号:ADS8331

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的:

        我的客户正在进行火焰探测器项目。 您能否提供ADS8331的驱动程序源代码?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    EVM源代码(固件和主机软件)包含用于其他评估模块的大量开销。 这不是一个有用的示例,不能帮助客户开发代码。 为该数据转换器和其他数据转换器开发代码的最佳方法是在您计划使用的微控制器中查找SPI示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

           客户使用的MCU是MSP430F5172IRSBR。是供客户编写的ADS8331源代码吗?客户反馈他不知道如何编写,我们可以在此处提供客户源代码吗?非常感谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430小组应具有SPI通信的代码示例。 这是软件示例的良好起点。