This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3151EVM:将DAC 3151与mbed微控制器连接:DAC3151物料清单等

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614782/dac3151evm-interfacing-dac-3151-with-mbed-microcontroller-dac3151-bill-of-materials-etc

部件号:DAC3151EVM

您好,

我目前是一名大型大学的电气工程学生,学习如何将更快的数模转换器与微控制器连接起来,以加快模拟输出电压的变化。 我正在使用mbed在mbed输出引脚上生成与10位二进制数对应的电压,然后转换为输出电压或电流。 DAC 3151 EVM评估板目前超出了我的预算,而为DAC3151和DAC3151 EVM提供的数据表并未揭示如何将DAC 3151与我的输出引脚有效地连接在一起。 没有一个通孔封装DAC具有足够快的采样速率来匹配输出引脚的速度(采样频率为~20纳秒)。  

是否可以获得DAC3151 EVM的物料清单? 我还想听听有关将DAC3151与我的输出引脚连接起来的其他方法的提示,而不必购买评估板。

此致,

雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    材料明细表位于DAC3151 EVM的TI网页上提供的物理设计包中。  物理设计软件包是一个zip文件,可下载其中包含原理图,材料明细表,布局信息,FAB和装配体工程图等。 设计软件包zip文件中包含更多zip文件, 其中之一是包含材料明细表的ASY (装配体) zip文件。

    关于驱动DAC的接口-如果您的样品每20纳秒更换一次,您是否希望以50MSPS的速率运行?   DAC3151的数字接口是LVDS接口,采样总线的计时如数据表的图4所示。  您必须为数字采样总线提供10个LVDS数据信号和一个LVDS时钟,其采样速率为所需的。   此外,该器件还需要与DATACLK频率相同的LVPECL采样时钟。    作为LVDS或LVPECL,所有这些信号都是差分信号。    对于DAC3151 EVM,EVM上的连接器用于连接到基于TSW1400 FPGA的模式发生器,以将样本数据驱动到DAC。   如果您正在使用其他平台作为样本数据源, 然后,您可能需要设计和构建一些桥接硬件,以便在一端连接到数据源,在另一端连接到DAC EVM。  如果样本数据的来源不是LVDS,则可能会有一些设备将数据格式转换为DAC3151所需的格式。  但我怀疑时钟会是一个问题。 您需要有一个DAC样本时钟源(如LVPECL驱动程序)以及LVDS中相同时钟的副本(用于将样本数据时钟计时到DAC)。     最常见的是有一个时钟芯片,例如EVM上的芯片,它将样本时钟驱动到DAC,并将该时钟的副本驱动到连接器并驱动到FPGA板, FPGA随后将该时钟输入用于将时钟/数据总线生成回DAC。

    此致,

    Richard P.