This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:推荐电路和一些问题

Guru**** 2928550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7841, ADS7841-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626954/ads7841-q1-recommended-circuit-and-some-questions

部件号:ADS7841-Q1
主题中讨论的其他部件:ADS7841

你(们)好

我们希望提高广告转换的精度。

1.
现在我们参考图1。
这是最佳配置吗?
例如,为Vcc和参考电压提供额外的电压是否更好?
您是否有推荐的原理图或布局指南?

二.
我想确认引用和COM。

假定单端输入,
如果参考电压和VCC为5V且COM为接地电压,则模拟输入范围为0V至5V。
如果参考值为3V,VCC为5V,COM为0.5V,模拟输入范围为0.5V至3.5V。

我的理解是否正确?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Na na 78

    1.最好分别驱动VCC和VREF引脚。 选择低漂移,低输出阻抗参考以驱动VREF引脚。

    2.您对单端配置中输入范围的了解是正确的

    现在,您可以让我知道此设备的最终应用程序是什么

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adhijeet

    感谢您的回复。

    >1. 最好分别驱动VCC和VREF针脚。 选择低漂移,低输出阻抗参考以驱动VREF引脚。

    是否有任何参考资料? (如果它使用其他ADC设备,则可以)

    应用程序是汽车子电池。
    我不能详细说。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用78

    这是参考缓冲器驱动器电路的链接。 本文讨论了高精度ADC (16位及以上)所需的复合缓冲体系结构

    对于ADS7841 (12位分辨率),将参考引脚驱动到足够好的电压参考(如REF5025-Q1)应该是合适的。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adhijeet

    很抱歉,我对已解析的线程有其他评论。

    我看不到您为我介绍的链接。

    >此处是参考缓冲器驱动器电路的链路。
    >本文讨论了高精度ADC (16位及以上)所需的复合缓冲体系结构

    请您再次显示链接吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不适用78

    您可以在TI.com上搜索文档tidud012c。 TIPD的链接为"www.ti.com/lit/ug/tidu012c/tidu012c.pdf"

    操作原理和成分选择部分讨论了大于16位ADC所需的参考驱动器电路。

    对于ADS7841-Q1,REF50xx-Q1应足以驱动REF引脚

    谢谢,顺祝商祺
    Abhijeet