This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:测试夹具

Guru**** 2582445 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626945/dac38j84-test-jig

部件号:DAC38J84

大家好,支持!

AM制造一个涉及DAC38J84 DAC的测试夹具。
要监控DAC输出IOUTA,B,C和D
我有哪些终止选项?
这些输出是否可以直接连接到SMA连接器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ikon,

    首先,我将了解DAC38J84EVM上的输出。

    此原理图在此处的EVM设计包中提供    在"用户指南"下。

    此致,

    丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON,

    根据数据表第56页:

    您 Ω 假设数据是满刻度(以偏移二进制记法计算为6.5535万),RL为25 μ V (差分电压)
    端子IOUTP和IOUTN之间的表示方式如下:
    VOUTP = 20mA x 25 Ω= 0.5 V
    VOUTN = 0mA x 25 Ω= 0 V
    VDIFF = VOUTP–VOUTN = 0.5V
    请注意,应注意不要超过节点IOUTP和IOUTN处的符合电压,否则会超过
    导致信号失真增加。

    此致,

    Jim