你(们)好
从 TI购买的ADS1292R EVM板。 我已通过随附的软件在台式机系统中使用您的控制器(MSP430)看到ECG输出波形。 现在,我们尝试将 ADS1292R与 我们自己的控制器(LPC1788 Cortex M3)连接起来。 我们面临着显示测试信号的问题。 我无法在 ADS1292R中获取测试信号数据。 但我可以通过SPI通信(10MHz)读取设备ID。
下面列出了软件和硬件的配置(我们尝试的)
1.我们选择 ADS1292R的内部时钟(在硬件->时钟选择引脚上拉)
2.复位销始终向上拉(在硬件中)
3.在硬件中,未使用起始引脚(在软件中使用启动命令)
4.测试信号的寄存器配置
配置1 =2 (0x02)
配置2 =163 (0xA3)
LoFF =16
CH1SET =5
CH2SET =5
RLD_SENS =0
LoFF_SENS =0
LoFF_STAT =0
RESP1 =2
RESP2 = 1
如果有任何配置更正或任何其他更改,请指导我们。 提前感谢。
此致,
迪努