This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TSW30SH84EVM:TSW30SH84EVM,具有TSW1400测试文件问题

Guru**** 2586265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623983/starterware-tsw30sh84evm-tsw30sh84evm-with-tsw1400-test-file-issue

部件号:TSW30SH84EVM
主题中讨论的其他部件: TRF3705,DAC34SH84EVM

工具/软件:Starterware

您好,

我正在尝试使用设置运行德州仪器(TI)测试文件单音复杂测试文件(TSW30SH84EVM和TSW1400),但我没有收到任何信号。 我真的不明白我做了什么错误,因为我能够运行所有WCDMA测试文件,我相信它与TSW30SH84EVM或TSW1400的设置中缺少的两列数据有关。 如有任何帮助,我们将不胜感激。 附件 是 我所讨论的TI测试文件路径:

"C:\High Speed Data Converter Pro\Test Files\single音_cmplx_3.2768万_250MSPS _BW 25.1MHZ.csv"

谢谢!

Joshua Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它与TSW30SH84软件上的时钟设置有关,因为它的默认值是2 x 737.28Msps。我能否获得有关设置2 x 250MSPS和2 x 1.2Gsps时钟的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮我解决这个问题,我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少我能否得到有关LMK4800控件的关系的解释,该控件管理TSW30SH84上的MSPS。 我在另一篇文章中看到一位TI员工为614.34 提供了时钟设置,但我不理解LMK4800设置值更改的相关性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    请查看电源点。 我可以正常输出文件。

    e2e.ti.com/.../TSW30SH84_5F00_SingleTone.pptx

    控制HSDC Pro的数据速率(MSPS)的是您在J12时向DAC (DAC_CLK)提供的频率以及您正在使用的插值速率。 如果您使用1 GHz时钟并具有4个内插值,则数据时钟(来自HSDC Pro和TSW1400)将为1GHz/4=250MSPS。

    请告诉我此过程是否适合您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢您,但没有办法通过TSW30SH84 GUI上的设置来更改数据速率? 可能通过LMK4800设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    要回答您的问题,可以在GUI中使用LMK4800分频器更改数据速率,但这是更改DAC时钟的第二次效应。 您必须考虑内插以派生数据时钟。 (您也可以使用不同的插值速率更改数据速率,如下所述)

    DAC时钟是您在J12 (CLKIN1)时为EVM提供的时钟频率。 此时钟信号传输到LMK,可以将其分割,但在我提供的示例中,分频器设置为1,因此DAC时钟有效地从输入(J12)直接传递到DAC IC。 如果需要,您可以使用LMK除以此频率,但请记住,这会直接更改DAC时钟。 数据时钟将与DAC时钟成比例变化,但请记住,数据时钟等于DAC时钟除以插值。

    例如,您向EVM提供1 GHz DAC时钟信号。 然后将LMK设置为将DAC时钟除以4,并使用2x内插。 DAC时钟现在变为250 MHz (1GHz/4),数据时钟为125MSPS (DAC时钟/插值= 250 MHz/2)。

    希望这会有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    感谢您提供此信息。这真的很有用,但我仍在降低TSW30SH84 EVM上低于1228.56 (2 x 614.4Msp)的数据速率时遇到问题。 您是否可以向我发送一个教程或一个类似于您向我展示如何在外部更改时钟的文件,但通过没有外部时钟的TSW30SH84 EVM的软件GUI进行更改? 这将非常有用,因为我可以学习如何在不使用外部时钟的情况下将其设置为其他数据速率。 如果您能为2 x 250MSPS执行此操作,我将非常感激。

    我非常感谢您的所有帮助,
    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    您是否计划使用PLL提供DAC/数据时钟? 2 x 250MSPS,您是否意味着2x内插和产生的250MSPS数据速率? 我将开始处理这个问题,但可能需要几天时间才能将其提供给您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Dan,

    我们过去没有使用过PLL,但我不反对,也许如果不是太多,你可以向我展示一个与PLL,一个与未使用PLL。 但是的,是2倍,我的意思是插值,因此产生的数据速率为250MSPS。 非常感谢Dan,这对我们非常有帮助。

    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    请看一下此PowerPoint (刚开始看起来相当熟悉)。 我注意确保参考时钟不会改变(仅GUI和HSDC Pro)。

    e2e.ti.com/.../TSW30SH84_5F00_AdjustingDataRateWithGUI.pptx

    我正在研究PLL版本,不久将会发布该版本。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Dan,

    非常感谢,这真的很有帮助,我所说的不使用外部参考的是降低数据速率,而不使用TSW30SH84EVM上的J12。 因此,为了澄清问题,我询问如何在不使用J12的情况下将数据速率降低到250MSPS,而只能通过TSW30SH84EVM GUI (发送到J19的信号)和HSDC Pro来实现。 很抱歉有误解,但我们真的希望在不使用J19外部时钟的情况下降低数据速率。

    谢谢!
    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    我很抱歉这种误解! 查看TSW30SH84EVM用户指南,仅使用LMK不能执行此类操作。 请阅读下图右上角的注释。 我正在检查单PLL模式在使用板载晶体振荡器时是否工作(跳线修改)。 此信息位于用户指南的可选配置部分。

    到达J19的信号用于TRF3705射频调制器,基本上将DAC的输出与来自J19的频率“混合”。 TRF独立于DAC,因此此信号对TSW1400和DAC之间的数据速率没有影响。 如果您看一下我所做的功率点,这就解释了为什么频谱分析仪显示DAC输出(由TSW1400发送的数据生成的30 MHz信号),偏移为1780 MHz (J19处的信号频率)。

    我需要在实验中验证,但我相信您只能使用DAC (J12)的外部参考,而不能使用TRF LO信号(J19)。 但是,如果您打算使用此器件,我建议继续使用DAC34SH84EVM,因为它没有TRF3705部分。 您目前是否拥有TSW30SH84EVM?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,

    是的,我有TSW30SH84EVM,我知道J19是用于发送混合信号的,很抱歉没有澄清。 所以你说不可能通过只使用LMK分频器来降低DAC的数据速率? 您还可以向我发送您要为PLL版本制作的PowerPoint吗? 我发现您的电源插座非常有用!

    谢谢!
    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    您可以使用LMK降低DAC速率(时钟),这样会更改数据速率(数据速率= DAC速率/内插值)。

    请参阅连接的电源点以使用PLL2。 请注意,该PLL位于LMK内部(而不是DAC芯片上的PLL)。

    e2e.ti.com/.../TSW30SH84_5F00_PLL2.pptx

    请告诉我这是如何为您工作的。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    是的,这正是我使用TSW30SH84EVM的方式,可以告诉我如何通过这种方式将DAC时钟减少到(2 x 250MSPS )? 这就是我一直在寻找的答案。 非常感谢。

    Joshua Johnson