This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:ADS1256EVM-MMB0 DSP未就绪

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256, ADS1256EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626023/ads1256evm-pdk-ads1256evm-mmb0-dsp-not-ready

部件号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCPro, ADS1256,

您好,

我正在尝试使用ADS1256EVM-MMB0,但运气非常差。  我安装了驱动程序并在设备管理器中显示了MMB0 (NI-VISA)设备。  然后运行ADCPro,尝试加载ADS1256EVM插件并获取DSP未就绪消息。  我尝试了3种不同的PC,将+/-VA连接到+/-5VDC和+/-10VDC,没有任何变化。  我们这里还有另外两块MMB0电路板,我试了那些没有运气的电路板。  无法加载USBStyx驱动程序,并且在插件尝试加载时没有出现未知设备。  如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

Travis Opsahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    我尝试从以下网址重新安装USBStyx驱动程序: ftp.ti.com
    此安装程序应该在安装ADCPro插件时运行,但通常情况下不会发生这种情况,用户必须直接从此独立驱动程序安装程序重新安装此驱动程序。

    此外,您使用的是哪个版本的Windows?
    如果您使用的是Windows 10,则可能需要禁用驱动程序签名实施并更新NI-VISA驱动程序,如本E2E主题 e2e.ti.com/.../224.5224万中所述

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    抱歉,我错过了单击"这解决了我的问题"。 什么是FTP链接? 它显示为截断,而不转至任何位置。 我正在使用Windows 7。

    谢谢你。
    Travis Opsahl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    我的Bad E2E似乎在链接到FTP地址时出现问题,请让我再试一次:

    ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/misc/drivers/64bit/

    或者,您可以访问FTP主站点并导航至:"pub/data_acquisition /ADCPro2/MiSC/drivers/64bit/"

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    我这样做有同样的最终结果。 我缺少什么?

    谢谢你。
    Travis Opsahl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Travis,

    由于Windows 7还具有驱动程序签名强制,因此您可能还需要在Windows 7中禁用驱动程序签名强制,以便安装此驱动程序。 我对Windows 7的体验是,它通常只会警告您未签名的驱动程序,但仍允许您继续安装。 如果情况并非如此,则可能需要禁用此功能。

    除此之外:您不需要将+/-10V应用于ADS1256EVM。 此EVM仅与+5VA电源配合使用。 只需确保J13B跳线已连接。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    我禁用了驱动程序签名强制...结果相同,USBStyx未显示。  在阅读论坛时,我遇到了一个类似的症状,这是一个不同的评估套件,结果发现EEPROM是空白的,这在这里是可能的吗?

    谢谢你。

    Travis Opsahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    您看到的错误消息是什么...您是否收到"The firmware load has failed due to a timeout condition"(由于超时条件,固件加载失败)消息?
    如果读取EEPROM时出错,您可能会收到一条错误消息,指出读取EEPROM时出现问题...

    在ADCPro中尝试连接到EVM后,“MMB0 (NI-VISA”设备是否在设备管理器中消失?
    如果是这样,则固件似乎正在MMB0上正确加载。

    启动ADS1256EVM插件时,ADS1256EVM是否连接到MMB0主板,并且跳线是否位于ADS1256EVM上的默认位置?
    ADCPro将在启动过程中尝试与ADS1256EVM进行通信。 如果此通信失败,您可能会收到上述超时错误消息。 我将尝试仔细检查ADS1256EVM上的跳线是否在其默认设置中进行了配置,如ADS1256EVM用户指南中所述:  

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    对上述问题1的答复...这是我看到的顺序:
    1.查找二进制文件
    2.正在读取二进制文件
    3. USB连接已建立
    4.找到O固件...正在下载
    5.下载成功
    6. DSP未就绪...正在重试
    7.正在重试连接,并弹出一个窗口,提示由于超时情况,固件加载失败。 请重置硬件以继续加载固件。
    8. EVM/HW不兼容

    对上述问题2的答复...是的,MMB0 (NI-VISA)消失了

    对上述问题3的回答...在启动ADCPro之前,我已连接ADS1256EVM-MMB0。 所有跳线/开关均位于默认位置。

    谢谢你。

    Travis Opsahl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    当您收到错误消息"The firmware load has failed..."(固件加载失败...)时,您会在"Device Manager (设备管理器)"中看到什么?

    ...设备管理器中是否显示“未知设备”条目,或者是否显示“libusb-Win32”设备?

     

     

    如果您看到"未知设备",则问题可能与驱动程序有关。 如果出现较晚的,则我认为MMB0无法与ADS1256EVM子卡通信,这可能表示存在硬件问题。  

     

    谢谢!
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    在设备管理器中,我没有看到未知设备出现或libusb-Win32设备出现。 当我按下重置按钮时,MMB0 (NI-VISA)将返回,当我尝试加载插件时消失,并且直到我按下重置后才会看到任何内容,它再次显示为MMB0 (NI-VISA)。 那么ADS1256很可能会死机吗?

    谢谢你。
    Travis Opsahl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    这当然是可能的,但我们测试了所有EVM,因此您很少会收到不好的EVM ...

    我能够通过中断MMB0和ADS1256EVM子卡之间的通信在我的PC上重现此问题。 因此,我想再检查几件事情,看看是否有其他事情妨碍了沟通。 如果在那之后,我们仍然无法与ADS1256EVM通信,那么我可以尝试订购另一个ADS1256EVM,看看问题是否真的出在该EVM上。

     

    是否所有连接和LED电源指示灯都正常工作,如下图所示?

    您是否能够探测ADCAVDD和ADCDVDD (J4)跳线电压以双重检查ADS1256是否通电(至5V AVDD,3.3V DVDD)? 另外,请仔细检查AGND和DGND跳线是否已连接。

     

    最后,尝试将S4切换到右侧(外部时钟),以防晶体不振动,

     

    请告诉我,这些问题是否解决了,或者您是否发现了问题。 如果您仍有问题,您是否可以向我发送您的联系信息和发运信息(发送至pa_deltasigma_apps@ti.com)以便我可以为您订购另一个ADS1256EVM?

     

    谢谢,此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    是否所有连接和LED电源指示灯都正常工作,如下图所示?
    --是的,我有4个电源LED指示灯亮起,我得到一个小写的b,显示左下角的段丢失。

    您是否能够探测ADCAVDD和ADCDVDD (J4)跳线电压以双重检查ADS1256是否通电(至5V AVDD,3.3V DVDD)? 另外,请仔细检查AGND和DGND跳线是否已连接。
    --- ADCAVDD的电压为5.01VDC,ADCDVDD的电压为3.32VDC。 存在AGND跳线。 存在DGND跳线。

    最后,尝试将S4切换到右侧(EXT时钟),以防晶体不振荡
    --同样的结果

    我的信息已发送。

    谢谢你。
    Travis Opsahl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    我相信您应该已经收到了替换的ADS1256EVM-PDK。
    如果您有机会试用新的EVM,请告诉我是否有任何问题。

    谢谢,此致,
    Chris