This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56 + TSW38J84触发输出

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627995/tsw14j56evm-tsw14j56-tsw38j84-trigger-output

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: TSW38J84EVM

您好,

我正在使用TSW14J56EVM RevB和TSW38J84EVM RevB。

每次信号从头开始重新启动时,我都需要一个循环触发器。

您能告诉我使用这些主板版本的最佳方法吗?

SYSREF信号是否为好选择?

我恐怕只有在第一次发出信号时才触发一次。

谢谢。

此致,

Andre

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre,

    您应该能够从TSW14J56EVM中的 任意一 个TRIG OUT A,B或C SMA连接器(J7,J8或J12)获得触发信号。 每次测试模式开始新的循环时,都应出现一个脉冲。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回答。

    但是,我向您推荐的是TSW14J56 PCB RevB,它不会显示您所指的输出。

    您能帮我解决TSW14J56 RevB中的触发器问题吗?

    谢谢。

    此致,

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre,

    如果我们向您发送源代码,您是否能够修改它以将电路板上的备用SMA用作触发器输出? 我们的资源有限,我们可能无法做到这一点,因为我们不再支持 主板的此修订版。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    源代码是什么意思?
    FPGA代码?

    此致,
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,我也许能做到。 但我希望得到某种支持。 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre,

    我被告知,如果您按照随附文档中的说明操作,您可以使用TSW14J56 Rev B的触发器功能。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../Trigger-for-TSW14J56-RevB.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回答。

    我只是想在对主板进行修改之前澄清一些事情。

    正如我所提到的,我想使用触发输出,而不是触发输入。

    我希望每次重复数据序列时都生成一个触发器。

    这是否可能?

    此致,

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的