This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速ADC板,带直流耦合

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624058/high-speed-adc-board-with-dc-coupling

线程中讨论的其他部件:TSW14J56EVMADC3224ADS6445EVM

 尊敬的论坛:

我订购了一个FPGA板(Altera Cyclone V GX入门套件),它具有HSMC和GPIO连接器。 我正在寻找一个高速ADC (>=50MSPS ),以数字化至少12位的信号。 我需要将绝对电压(2 Vpp)电平数字化,这意味着我需要一个直流耦合。 您是否可以推荐任何理想情况下可以直接连接到FPGA板的评估板(例如通过TI HSMC Brige)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我假设您将为Cyclone V编写固件,因此 这里有一个示例www.ti.com/.../tsw14j56evm ,它可能有助于我们基于Altera的FPGA捕获卡TSW14J56EVM。 有许多选项可供选择,但只要快速了解一下,我建议您查看ADC3224。 根据数据表,最大模拟输入为2Vpp。 此外,它还可采样高达125MSPS。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。 两者都看起来很有希望。 但您的第一个选择是带有集成FPGA的电路板,第二个选择是单个IC元件。 我正在搜索可立即使用但无法连接到我的主板的内容(例如,通过使用 http://www.ti.com/tool/hsmc-adc-bridge)。 您是否提供任何仅用于AD转换的评估板,哪些可连接到外部FPGA? 例如,我最近发现了ADS6445EVM,在那里我了解到它可能配置为直流耦合输入。 但这看起来相当困难,因为正如我所理解的那样,您必须拆除板上的一些电阻器。 我也不确定它是否能够将2 Vpp信号数字化。

    谢谢,此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    有一个基于HSMC连接器的开发板,来自Dallas Logic (dallaslogic.com/.../)。 这是否能满足您的需求?

    此致
    Matthias