This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:JESD_RESET1的问题

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628552/ads52j90-question-of-jesd_reset1

部件号:ADS52J90

您好,

您能否回答以下有关JESD_RESET1的问题?
JESD_RESET1显示在数据表页面57~

问题1:ADS52J90如何重置JESD块?
->仅重置LMFC时钟分配器? 或JESD串行接口寄存器的所有重置?

问题2:什么是"SYSREF EVENT (SYSREF事件)"?
->它是否是SYSREF时钟的每一个上升沿? 还是仅SYSREF时钟边缘不匹配计时?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    我们已收到您的咨询,下周将回复您。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu-san,

    这方面的进展如何?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    图72中指定的JESD TX块包含传输层,链路层和物理层。 数据表中的后续页面将浏览每个图层包含的内容。 JESD串行接口寄存器用于配置JESD TX块,不会在JESD_RESET1上重置。

    数据表第59页上的图75显示了SYSREF事件的外观,在下一个输入ADC时钟上升沿之前,SYSREF断言(活动高电平)未锁定到器件中。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

    感谢您的回复。
    我的理解加深了。

    当使用时钟脉冲(非单触发)的SYSREF时,是否应通过JESD_RESET2寄存器屏蔽JESD块重置?

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    对于连续的SYSREF信号,JESD_RESET1可能是一种方法,因此SYSREF信号始终在断言时重置JESD块,而不影响ADC的其他部分。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu-san,

    感谢您的回复。

    您的答案是否为"是"?

    >使用时钟脉冲(非单触发)的SYSREF时,是否应通过JESD_RESET2寄存器屏蔽JESD块重置?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    不一定。 JESD_RESET2可防止SYSREF重置设备的任何部分。 它用于防止在SYSREF已用于重置LMFC后意外重置JESD块和设备的其他部件。
    即使对于脉冲SYSREF,我仍会推荐JESD_RESET1。 您还可以断言JESD_RESET3,以确保只有第一个SYSREF信号重置LMFC,而后续的则不会重置。

    此致,
    奥卢