This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:与1292相比,究竟缺少什么?

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629026/ads1291-precisely-what-is-missing-compared-to-the-1292

部件号:ADS1291
主题中讨论的其他部件: ADS1292

两个部件都有一个数据表,与1292相比,1291上删除的资源似乎不是很清楚。

显然,我不期望通道2 ADC能够正常工作。 第二个PGA是什么,它是输出到PGA2N/P的?

输入多路复用器如何? 它是否正常工作并连接到IN2P/IN2N引脚,例如将RLDIN路由到这些引脚上?

IN3N / P的情况如何?

Eamon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eamon:

    感谢您对我们的ADS1291的关注!

    理论上,与输入MUX相关的所有通道2功能仍应可用。 只有该通道的PGA和ADC将在ADS1291中断电并禁用。 这意味着您仍然可以通过RLDIN将RLDOUT信号路由到设备中,并将MUX配置为将其连接到IN2P或IN2N。 同样的原理也适用于辅助输入IN3P和IN3N。 将IN3P/IN3N路由到通道1将断开IN1P/IN1N与PGA的连接,并允许您测量另一个输入信号。

    我不相信我们团队中的任何人都曾尝试过这种做法,但从设计上看,这似乎是可能的。 让我进一步了解一下,并确认您是否可以可靠地做到这一点。 您自己试过了吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回答。

    我正在研究一种可穿戴设计,它可能与专用RLD电极配合使用,也可能不会与专用RLD电极配合使用,但会将IN1和IN2端口连接到电极连接器。 它主要是一个单通道设备,另一个ECG通道"以防我们需要另一个ECG通道"。  它不会有一个在连接器上定义的专用RLD引脚,因此如果使用RLD,它将代替第二个输入通道引脚之一。

    希望不需要真正的RLD (第三个电极)。 我们知道它在"大部分时间"的输入上与偏置电阻器一起工作,但由于我们可以保持RLD选项的正常运行,我计划使用RLDIN路由来提供这种功能,以防某些角箱由于某种原因需要RLD。

    由于我们将把1292放在我们的第一个原型上,所以现在这不是一个大问题。 但是,如果我们最终要使用稍微便宜一点的1291,但要在其他引脚上保留RLD选项,就会出现问题。 我认为我们现在没有任何1291秒可以尝试,所以没有,我们没有尝试过。 我们的上一代设计使用了1292。 所以如果你能研究一下(低优先级,但很高兴在一个月左右内知道),我会很感激。

    一个相关的问题:您是否知道在尽可能多地关闭CH2电源的情况下,1292 的功耗是否应该比1291的功耗更高? 如果不是,那么这只会给我们留下(相当小的)成本差异,让我们在购买1291时考虑。

    此致,

    Eamon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eamon:

    很抱歉耽误了时间,但我终于可以使用ADS1292ECGFE板在工作台上进行一些验证。 安装ADS1291设备时,我无法通过GUI软件与CH2SET寄存器通信。 但是,我确实使用ADS1292验证了其中一个(或两个)通道是否可以断电,并且您仍然可以将RLDIN路由到4个输入引脚(INxP或INxN)中的任何一个。 与我们的设计人员一起查看设计文件,这就是我们对设备的预期表现。 如果设备ID显示“ADS1291”,则我们看不到任何阻止您写入该寄存器的数字逻辑。 我相信这将会奏效,但我不能用我们的平台自己来验证这一点。

    此外,您仍可以将IN3P和IN3N用作辅助输入对,并将其路由到ADS1291上的通道1。 “I know”(我知道)选项列在CHxSET寄存器下两个通道的MUX设置中。

    一个通道断电时,ADS1292的功耗应该与ADS1291相同(所有功能,电源和时钟都相同)。 每个通道的功率看起来会随着ADS1292而降低,但这是因为我们将总功率除以活动通道的数量。 这包括非特定于活动信道数量的静态电源。

    此致,