This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:为规格测量加载FIFO

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484, ADS4149, ADS4149EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628205/dac3482evm-fifo-loading-for-spec-measurements

部件号:DAC3482EVM
线程中讨论的其他部件: DAC3482TSW1400EVMDAC3484ADS4149EVMADS4149

我正在尝试 测量DAC3482参数 DNL,INL,偏移和增益误差。  直流 测量正常。  我有DAC3482EVM。  

1.在 没有连接TSW1400EVM或其他模块的情况下,是否可以使用GUI加载FIFO值?  如果是,请说明,因为它不在用户指南中。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    您可以使用config45位13启用将加载到FIFO的斜坡功能,但我认为这不会有有效DNL或INL测试所需的分辨率。 如果我们有来自工厂测试的数据,这对您有帮助吗? 通常,我们会在实验室中使用TSW1400EVM进行此类测试。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim!

    无需出厂测试数据。 我的任务是对此零件进行环境测试,并测量参数变化。  因此,其他数据可能没有太多价值。

     

    Config45似乎是关键。 我还没有使用此EVM,因此感谢您的耐心。  我认为以下寄存器应加载以下值:  

    config45 (0x2D)位0=1

    config48 ((0x30)位15:0= sifdac(15:0)= DAC所需的数据(以二进制偏移量表示,基于config2位2)

     

    我没有从EVM获得任何输出(交流或直流)。

    您能否向我介绍如何在没有TSW1400的情况下运行EVM?

     

    SLAU432A中,我遵循了3.3 & 3.4 部分。

    在DAC3482EVM软件控制中,可以直接更改这些值,如下所示:

    Tab "输入",块"输入格式",然后选择

    "格式":偏移二进制...  

    "启用常量输入"(已选择)和

    "恒定输入"=(输入介于0 和3.2767万之间的值)

     

    这将更新寄存器及其值,如屏幕右侧所示。

     

    X02 X7000 (表示输入=偏移二进制

    x2D x0005 (意味着配置45具有来自sif寄存器的恒定输入)

    x30 x7FFF (表示配置48,sif寄存器= 3FFF=3.2767万)/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    在移除路径中的两个变压器并使用0欧姆电阻器缩短连接之前,您将看不到直流输出。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也看不到空调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    您是否可以提供一个过程,或者可能是一个要加载的寄存器文件(_.txt)来实现这些参数的测量?

    我的日程安排太紧了。

    我尝试了你写的内容,但输出没有变化。  1:变压器已拆下。 2:共模扼流圈未改变且短路。  3:变压器周围的3个电阻器(0欧姆,DNI)短路。  更多详情如下。

    输出始终是:

    A2=0V直流,0V交流

    B2 = 1.55V直流,0V交流

    C2=1.40V直流,0V交流

    D2=0V直流,0V交流

    A2-A1 = 0V直流

    B2-B1 = 1.0358V直流

    C2-C1 = 0.6994V直流

    D2-D1 = 0V直流

    按照EVM用户指南3.3 和3.4 部分中的步骤测量的值,但不包括TSW1400。  执行了以下操作:

    3.3 测试设置连接

    DAC348xEVM

    1.将EVM提供的18-AWG电线连接到直流插头电缆(Tensility 10-0.1776万)和合格的实验室工作台电源。 18-AWG红色电线是6 V电线,而18-AWG黑色电线是接地线。

    2.将DAC348xEVM的J13连接器连接到TSW1400 EVM的J4连接器。

    3.将6V电源电缆连接到DAC3484 EVM的“电源输入”插孔J18。

    4.将PC的USB端口连接到DAC348x EVM的J14 USB端口。

    5.在DAC348x EVM的J9上提供1.3Vp,1.5GHz最大时钟,CLKIN SMA端口。

    6.将J2,J3,J6或J7的IF输出端口连接到频谱分析仪。示波器

    跳线已确认/移动,如表中所示。

    3.4 DAC348x示例设置过程

    1.在DAC348x EVM的J9 SMA连接器上提供1.5Vrms时钟输入1228.8 MHz。

    2.打开主板电源,然后按EVM上的RESET SW1按钮

    3.按GUI中的“Reset USB Port”(重置USB端口)按钮,并验证USB通信。

    4.在软件菜单上选择相应的EVM平台。

    5.单击“load regs”,浏览到安装文件夹并加载示例文件

    “DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt”1228”。

    此文件包含以1228.8MSPS运行的DAC3484的4x内插设置。 加载此文件并等待几秒钟,以使设置生效。

    I用于J9:1.2Vp 1.2288 MHz (1000x低频率)正弦波 (1.5 Vp 25MHz正弦;可执行其它波形, 范围为300MHz)。 测量的输出。

    然后,在GUI上,选项卡“Input”(输入)选择“Enable Constant Input”(启用常量输入)并输入08191(1FFF) 1.6383万 (3FFF) 3.2767万 (7FFF)。  所有输出测量值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    我在实验中遇到了同样的设置问题。 GUI可能存在问题。 我正在研究这个问题。 您正尝试对此测试执行什么操作? 也许我们的测试组中有一些数据我可以传递。 这不在数据表中吗?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    感谢您坚持我的要求,甚至重复设置和结果。 我尝试从数据表(SLAS748F–2011年3月–2015年8月修订)第13页,表6.5 :DNL,INL,偏移和增益错误(以及Vref,这是DMM的一个问题,Rin=10Gohm)。
    我正在进行环境测试(可能是步进应力),以寻找零件参数的量化更改。

    EVM是否附带加载了“库存”程序? (我只是抓住吸管。)

    为什么我更喜欢直流输出:
    我看不到如何使用EVM用户指南中描述的设置来测量上述参数。 (使用TSW1400,频谱分析仪等) 此外,我所见过的示波器(以及大多数频率较高的DMM)没有精确度和/或分辨率来测量16位DAC的交流电压。 这就是原因。
    Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    要执行此测试,您需要 为DAC EVM提供数据时钟,这是以常量值进行时钟所必需的。当DAC EVM连接到TSW1400EVM时,我能够使设置工作。 提供此时钟。如果您不想购买TSW1400EVM,您可以购买TSW1406EVM,它更便宜,并允许您运行此测试。 另一种方法是向您发送借用设备TSW1400EVM。 请告诉我这些选项中的一个是否适合您。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,
    听起来不错。 您是否能够取出DC?

    如果TSW1400EVM仅提供一个时钟,您是否能够识别时钟必须是什么以及哪个连接器和引脚? 也许我可以将振荡器馈入针脚。

    或者,如果必须使用TSW1400EVM,我可能需要在EVM (TSW和DAC)之间使用延长电缆。 可能为12英寸或更长,以保护TSW1400。 电缆是否有任何特殊要求? (扁平电缆,双绞线,长度限制等)

    另一个项目,帮助我选择 TSW140x。  从SLWU079D:

     我还必须测试ADS4149,其EVM的用户指南调用了TSW1200EVM。  TSW1200已过时。  TSW1405EVM是否可以同时与DAC3482EVM和ADS4149EVM配合使用?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    您能否描述如何获得直流测量值?

    我仍然无法获取直流电测量值以确认规格值。  我收到了TSW1406EVM并 安装了GUI,连接 了DAC3482EVM (以前安装了它的GUI),然后按照DAC'EVM用户指南第3节进行操作。 接下来,我在DAC GUI选项卡"Input"(输入)中进行了更改,将"Input format"(输入格式)更改为"Enable Constant Input"(启用常量输入),并输入各种值。  但是,直流输出没有变化。

    此外,DAC3482EVM已在拆除变压器的情况下进行了修改,并在变压器周围安装了3个零欧姆电阻器。

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法获得测量值,如10月5日所述。 结果如9月28日所述。 有什么建议?