This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/dac38rf89:TSW14J57和DAC38RF89EVM的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627186/starterware-dac38rf89-question-of-tsw14j57-and-dac38rf89evm

部件号:DAC38RF89

工具/软件:Starterware

你好

我想将dac38rf89evb与tsw14j57一起使用,

但是  HSDC pro中没有固件,

所以我想在 HSDC pro中有固件和dac”.int“文件。

我需要帮助  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要使用TSW14J56 (而不是TSW14J57)来评估DAC38RF89。 TSW14J57尚未通过DAC38RF89 EVM验证

    谢谢!

    Eben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的好的好的
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     亲爱的 Eben

     您好,

    我在TI官方网站上看到了DAC38RF89的TSW14J57支持评估,因此我购买了TSW14J57,但发现无法对其进行评估,因此我想申请TSW14J56,所以卖家要求我提供一些证据。 可以帮帮我吗?

    谢谢!

    永康