This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:JESD问题

Guru**** 2385540 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626579/adc12j4000-jesd-issue

部件号:ADC12J4000

您好,

我正在使用ADC12J4000 EVM,它具有提供的演示GUI和FPGA Arria10板,一切都运行良好:我可以毫无问题地获得ADC I/q。

但是,当我迁移到我的自定义硬件设计时,JESD开始出现一些问题:

*我的设计是FPGA Arria10板,ADC12J4万为ADC,HMC7044为clkgenerator。
*我使用的是altera官方JESD IP,与评估板(ADC12J4000 EVM)一起使用时同样没有问题。
*在我的设计中,JESD同步器从未正确实现。

我看到的内容:
我正在使用与评估板完全相同的配置来配置ADC12J4000。
但我发现ADC12J4000 (寄存器0x205)的"JESD204B和系统状态寄存器"未显示与Evalboard类似的状态。
特别是,位LINK_UP保持在0 (位对齐为1,PLL_LOCKED为1)。
读取数据表时,它只显示"设置时,表示JESD204B链路位于DATA_ENC中
国家",它的含义并不十分清楚。

值0处的REG[0x205].LINK_UP是什么意思?

是否有其他寄存器或测试可以帮助我找到JESD不工作的原因?

是否是硬件问题? 或者ADC12J4000的配置不正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avantx,

    TI EVM在器件和FMC连接器之间交换了所有SerDes P和N信号,以帮助进行路由。  如果 您在主板上执行了此操作, 您是否设置了固件以 考虑到这一点?

    另一位同事将很快回答您的注册问题。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avantx您好

    请提供您的主板示意图,其中显示所有ADC连接的配置,电源,时钟等

    请提供主板上设备的配置顺序。 例如,在配置ADC寄存器之前,是否配置,锁定和稳定所有时钟?

    请测量应用于主板上ADC电源总线的电压。 (VA19,VD12,VA12)。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的回答。
    是的,我们注意到EVM上的P&N反转。 我们没有这种反转,并将其考虑在内。

    在我们的主板上,我们首先打开/配置FPGA,然后依次是HMC7044,ADF4356和ADC12J4000。

    我们检查了ADC电压(VA19,VD12,VA12)。

    关于原理图,有任何方法可以将它们私下发送给您,我们不能公开发布?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avantx您好
    我已向您发送了一封私人邮件,以讨论分享原理图。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avantx您好
    我正在查看原理图和系统方框图。
    您是否还可以按照使用的顺序向我发送您正在写入的ADC12J4000寄存器设置?
    我在您的结构图中注意到,您有两种不同的配置和串行线路速率,但只有一个FPGA器件时钟频率。 对于每个线路速率,FPGA设备时钟应是线路速率/40。 因此,要获得更高的线速选项,您还应具有更高的FPGA器件时钟。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    是的,我们有2种配置:
    FS 3932.16MHz或2457.6MHz
    DeviceClock 122.88 或153.6

    我的方块图上不清楚
    行速率/40,情况就是这样。
    目前,我们使用第一个配置和一个ADC进行测试。

    您是否有关于JESD状态寄存器的更多信息?
    链接? 是否对齐? 重新调整? 标志


    以下是我们的寄存器配置(W地址值):

    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0000 BD
    寄存器重置结束

    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0021 01
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0021 00
    数字RST结束(模拟开机)

    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0021 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0021 01
    JESD已停用。
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0201 0e
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0000 3c.
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0002 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0010 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0023 7f
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0022 ff
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0026 3f
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0025 ff
    ADC12J4000 [0x0.1001万c] W 0030 82
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0030 C2
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0032 80
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0033 C3
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0034 2f
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0040 0f
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0050 0e
    ADC12J4000 [0x0.1001万c] W 0051 84
    ADC12J4000 [0x0.1001万c] W 0057 11.
    ADC12J4000 [0x0.1001万c] W 0058 02
    ADC12J4000 [0x0.1001万c] W 0066 03
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0200 30
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0202 40
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0204 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0206 19
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0207 19
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0208 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 020c 01
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 020D 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 020F 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 020E 00
    硬件静态初始化成功!

    JESD已停用。
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0201 0e
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0213 4e
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0212 20
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0211 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0210 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0215 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0214 00
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0216 00
    ADC12J4000 [0x0.1001万c] W 0058 02
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0201 5e
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0202 c0
    JESD已激活。
    ADC12J4000[0x0001001c] W0.1001万 W 0201 5F





    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avantx您好
    感谢您提供最新信息。 我正在查看信息,并将尽快回复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我们最终设法使JESD链路在我们的定制板上工作。
    该问题来自ADC12J4000寄存器配置和JESD通道上的硬件问题。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avantx您好

    感谢您的更新。

    我很高兴现在一切都正常。

    此致,

    Jim B