This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:TG (玻璃转换温度)?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628263/ads1281-tg-glass-transition-temp

部件号:ADS1281
主题中讨论的其他部件:ADS1282-HT

您好,

我需要了解ADS1281IPWR模塑化合物的玻璃过渡温度(Tg)。  请您提供此信息吗?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我已联系供应商询问此规格。

    ...看看来自同一供应商的类似模具化合物,我的猜测是Tg大约在130°C左右,但我会在得到更多信息后确认。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    更新:Tg大约为125°C,具有一定的容差(可能为+/- 15°C)。

    如果这是一个问题,那么ADS1282-HT可能具有更高的Tg,适用于高运行温度下的高芯应用。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我是否回答了您的问题?

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢