This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:代码从8000h更改为7FFFh,从7FFFh更改为8000h时出现大故障

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628544/dac8871-large-glitch-when-code-change-from-8000h-to-7fffh-7fffh-to-8000h

部件号:DAC8871

您好,

在我们的客户中,当他们将代码从8000h更改为7FFFh或从7FFFh更改为8000h时,出现输出故障问题。
DAC处的浮华峰值约为+/-1V,运算放大器输出处的峰值约为+/-2V。
当它们将47pF添加到DAC输出时,浮华级别降低到大约+/-600mV。

然后,我们有以下问题。

(1)对故障的应对措施
我们能否在输出电压处添加电容器?
如果有任何问题,请告诉我。
如果您对此问题有任何其他应对措施,我将不胜感激。

(2)输出电压处的最大盖
由于我们的客户毛刺目标低于+/-400mV,他们希望增加额外的电容器。
附加电容器是否有任何限制?
请告诉我,在输出电压时,建议的最大电容是多少?

请参阅随附的波形文件。

e2e.ti.com/.../DAC8871-output-glitch.pdf

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji-san您好!

    通过在DAC的输出中添加电容器(甚至一阶滤波器),可以减少主要的携带毛刺。  我的同事Tony在以前的主题中发布了一个很棒的过滤器设计,我认为您可以尝试在您的系统中实施。  请仔细查看,如果您有更多问题,请告诉我。

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/10.728万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=dac8871 % 20Glisch

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul San,您好!

    感谢您的回复。
    但是,我无法输入包含错误消息的链接。
    我认为链接是TI内部链接。

    请将发布的内容粘贴到该链接中吗?


    我可以找到以下帖子,但我认为信息与您提到的主题不同。

    e2e.ti.com/.../28.3901万


    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此感到抱歉!

    e2e.ti.com/.../10.728万

    以下是链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul San,您好!

    感谢您的支持。
    我可以访问链接。

    此致,
    柳枝