This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:DAC34SH84EVM的工作频率

Guru**** 2928550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622547/dac34sh84evm-operating-frequency-of-dac34sh84evm

部件号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他部件: DAC34SH84

Hej,

我目前正在使用DAC34SH84EVM生成基带脉冲信号(14 Hz,3.5 ms)。 但输出的变压器似乎不可能。

是否有人帮助我解决这个问题? 或4.5 MHz为最小频率。 我们能否运行禁用NCO并产生14 Hz脉冲信号输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hej,
    还有一个问题,是否可以将NCO =0 Hz设置为从DAC产生基带? 我还想在输出时生成脉冲信号(3.5 ms,14hz)。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Long,

    我们正在研究这一问题。 对于变压器无法输出如此低的频率,您可能是正确的。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否查看过我的问题? 我在变压器之前测量了信号,但我完全没有得到任何信号。
    您认为DAC34SH84在14 Hz时是否可以产生如此低的频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Long,

    如果您希望在变压器之前测量信号,则必须安装两个49.9 欧姆电阻器,如我在下面强调的那样。

    这样做将正确地终止变压器之前的信号。 我确信DAC可以输出所需的音频(14Hz),但我无法保证它的性能,因为它不是该范围的规格。

    变压器数据表位于以下位置:  

    低于1 MHz时,没有有关衰减的有用数据,因此可能会切断信号输出,应绕过。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hej,
    非常感谢您的帮助。 您是否测试过低于几十Hz的信号性能?
    原因输出处的滤波器为低通滤波器,这意味着几Hz也可以通过。
    我将按照你的建议尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej,

    能否同时禁用NCO和混频器,以便从 FPGA向DAC发送14 Hz脉冲信号?

    我确实按照你的建议终止了合同,但没有成功。 你对此有什么想法吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长,

    我可以使用NCO从DAC输出10 Hz的音频。 使用EVM GUI时,将值0.0.0001万 输入到位于数字选项卡上的"NCO Freq_AB [MHz]"中,然后按"enter"。 该字段随后将显示“0.0000 ”,因为它仅设置为在小数点后显示四个零。 如果单击"Enable NCO Update freq"(启用NCO更新频率)旁边的椭圆形按钮,您将看到"NCO DDS AB"(NCO DDS AB)字段更改为较小值(应低于100,但取决于您的DAC时钟设置)。 切换"SIF同步"按钮。

    现在,您必须确保已拆下两个电阻器(通道A的R110和R111)以拆下不平衡变压器。 将示波器探针放在您拆下的其中一个电阻器的左侧印迹上,您将看到10 Hz信号。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej,

    感谢您的回答。 我将尝试测试它。 但我想知道是否有办法在不使用NCO的情况下创建该信号?

    有可能吗?

    期待听到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hej,
    它是否为10 Hz方形信号(因为我要为一个信道创建射频脉冲信号@352 MHz,而为另一个信道创建其封套,因此这一个应为方形)? 或者您制作了14 Hz正弦信号?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Long,

    由于TSW1400 FPGA捕获卡的内存限制,我无法使用我们的HSDC Pro软件创建具有如此低频率的数字音频,因此我只能验证NCO方法。 如果您能够以csv格式的特定数据速率以数字方式生成此提示音,我确信DAC在物理上能够生成该提示音。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Long,

    否,输出为10 Hz正弦波。 DAC上的NCO只能输出正弦波形。 这是因为NCO主要用于将您感兴趣的信号转移到频谱中的所需位置,而IQ混合需要正弦波和余弦波形。

    您可以为波形生成系数,DAC甚至可以在14 Hz下生成该系数(如方波)。 您只需使用程序(如MATLAB)来创建波形的值。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,
    现在我得到了我想要的。
    非常感谢。