This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:某些器件上ADS5400输出时出现意外的DC组件。

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624317/ads5400-unexpected-dc-component-at-output-of-ads5400-on-some-devices

部件号:ADS5400

ADS5400输出时出现意外直流组件的可能原因是什么?

直流 分量的级别 因器件而异,达到+2000 (十进制)(在二进制补码模式下),因此无法通过模拟偏移控制寄存器补偿。 (某些设备没有DC)

信号通过变压器和交流耦合电容器传输到ADS5400输入,因此直流不能从外部接入ADC。

电源电压水平符合数据表要求。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Igor,

    很遗憾听到您有一些意外行为。 我们负责此设备的应用工程师已收到通知,并将很快回复给您。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Igor,

    请将ADC输出波形的FFT图解发送给我。

    此致,
    Neeraj