This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:关于RTD电路

Guru**** 2579155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628648/ads1247-about-rtd-circuit

部件号:ADS1247

大家好,

我的客户正在使用ADS1247IPWR。

请让我问您一个问题。

当操作3线RTD电路时,大约20 mA的脉冲电流将流向AVDD端子。

这是否正常?

此致,

Kenji /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山


    我曾见过AVDD电流达到峰值,但通常在启动时。

    使用双极电源时,AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V和DGN=0V。 看来,如果AVSS首先启动并达到-2.5V,并且之后AVDD缓慢上升,则在上升过程中可能会产生~15mA的电流。 如果两个耗材同时启动,则似乎不会出现问题。

    我相信问题来自模拟和数字部分之间数字通信所使用的级别转换器。 它们可能会在电源电压上升至正确电压之前消耗额外的电流。 我在以下的帖子中解释这种现象:

    e2e.ti.com/.../219.3786万

    还有一种情况,我发现ADS1247中有额外的电流。 这是由DVDD和AVDD之间的电源线中的铁氧体磁珠引起的。 当数字电流涌入时,电源线中的铁氧体通常会导致电压峰值。 此线程如下所示:

    e2e.ti.com/.../219.8704万

    请告诉我这两种情况是否与客户的电路相似。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph-San,

    感谢您的回答。
    VREFOUT和AVSS之间有一个0.1 μF Ω 电容器。
    将电容器更改为1uF会降低电流。
    您是否了解此结果?

    我要求客户提供电波形。

    感谢您的支持。
    谢谢,此致,

    Kenji/Japan Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山


    根据电容的变化,我不确定问题是什么。 由于内部参考电压会产生一些影响,因此听起来问题可能与第二个接线柱中描述的问题有关。

    收到波形时将其发布。 同时,您能否提供问题的详细说明以及哪些条件和设置会导致额外电流? 我需要更详细的描述。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-San,

    我得到了波形。

    以下是10 Ω 间测得的电流。

     ·VDD,AVDD:2.7 V

     ·使用单极

     ·在VREFOUT和AVSS之间使用0.1 μF Ω 电容器

     ·使用内部参考

     ·参考电压由VREF1P,VREF1N的输入电压确定

     ·激励电流100 μA×2

     ·数据速率20 SPS  

    感谢您的支持。

    谢谢,此致,

    Kenji/Japan Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯吉山


    感谢您提供波形。 如您所述,AVDD似乎在两个300毫秒期间反复消耗大约20mA电流。 标有"output"(输出)的图解是什么? 这是测量某些电流,IDAC电流,参考电流,还是其它输出?

    随着AVDD的电流反复高低,我不知道这是什么。 有两件事我可以想到可能会这样做。 首先,这可能是电源或LDO输出变得不稳定或进入某种电流限制。 此外,电源上的大电感或铁氧体磁珠可能会导致数字电流出现尖峰。 其次,这可能是内部参考变得不稳定,因为AVSS返回具有高阻抗。

    如果有一个示意图显示ADC和为系统供电的器件,将会很有帮助。 此外,内部参考是否始终打开? 或者,测量RTD时是否启用或禁用?


    吴若瑟