This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:使用ADC32RFXX EVM GUI进行未记录的低级寄存器写入

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628130/adc32rf45evm-undocumented-low-level-register-writes-with-adc32rfxx-evm-gui

部件号:ADC32RF45EVM
Thread:ADC32RF45中讨论的其他部件

您好,

我使用ADC32RFxx EVM GUI为ADC32RF45生成寄存器设置,但记录器显示有许多低级写入与数据表中的寄存器不对应。 这些登记册是什么,是否有必要?

写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4003[0x4003]-[0x0]4003-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4004[0x4004]-[0x20]</s>4004
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4002[0x4002]-[0xf8]4002-[0xf8]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower[0x603C]-[0xf5]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x603D]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x603E]-[0xF0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x603F]-[0xC]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6040]-[0xA]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6041]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6053]-[0xf5]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6054]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6055]-[0xEE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6056]-[0xE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6057]-[0xB]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6058]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x606A]-[0xF4]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x606B]-[0x1]
写寄存器:ADC32RFxx_lower_[0x606C]-[0xF0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x606D]-[0xB]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x606E]-[0x9]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x606F]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6081]-[0xf5]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6082]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6083]-[0xEE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6084]-[0xD]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6085]-[0xA]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6086]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6098]-[0xFD]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6099]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower_[0x609A]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x609B]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x609C]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x609D]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60AF]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60B0]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60B1]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60B2]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60B3]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60B4]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60C6]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60C7]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60C8]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60C9]-[0x2]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60CA]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60CB]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60DD]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60DE]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60DF]-[0x2]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60E0]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60E1]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60E2]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60F4]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60F5]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60FB]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60FC]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4003[0x4003]-[0x0]4003-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4004[0x4004]-[0x20]</s>4004
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4002[0x4002]-[0xF9]4002-[0xF9]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6074]-[0xF4]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6075]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6076]-[0xEF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6077]-[0xC]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6078]-[0xA]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6079]-[0xFE]
写寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x608B]-[0xF4]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x608C]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x608D]-[0xEE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x608E]-[0xD]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x608F]-[0xA]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6090]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60A2]-[0xF4]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60A3]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60A4]-[0xEF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60A5]-[0xC]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60A6]-[0xA]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60A7]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60B9]-[0xF4]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60BA]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60BB]-[0xEF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60BC]-[0xD]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60BD]-[0xA]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60BE]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60D0]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60D1]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60D2]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60D3]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60D4]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60D5]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60E7]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60E8]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60E9]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60EA]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60EB]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60EC]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60FE]-[0xFE]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x60FF]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4002[0x4002]-[0xFA]4002-[0xFA]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6000]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6001]-[0x2]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6002]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6003]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6015]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6016]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6017]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6018]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6019]-[0xFF]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x601A]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x602C]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x602D]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower_[0x6033]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6034]-[0x1]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4002[0x4002]-[0x0]4002-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4003[0x4003]-[0x0]4003-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_lower.lowlevel 4004[0x4004]-[0x68]</s>4004
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x6068]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x11]-[0x0]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x12]-[0x4]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x5C]-[0x87]
写入寄存器:ADC32RFxx_low级别[0x12]-[0x0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    我已经向工程部门寻求了此设备的支持。您应该很快就会听到他们的声音。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些低级写入是必需的。 它们旨在在打开设备电源后优化设备的性能。

    由于它们不具有对客户有用的含义,因此在数据表中未明确描述它们。

    这些寄存器还取决于采样率和Nyquist感兴趣区的输入频率。

    这些寄存器必须按数据表中所述的特定流进行编程。

    此流程中每个步骤所需的寄存器都将在相关的配置文件中(.cfg文件,可使用任何文本编辑器(如notepad++)打开)。

    配置文件已压缩并附加到此帖子–数据表中提供的超链接也指向保留在服务器位置的相同压缩文件。

    e2e.ti.com/.../SBAA226C.zip

    GUI还使用相同的流,并根据选择的选项(部件号,模拟输入频率的Nyquist区域)写入所有必要的寄存器。

    您的采样率和Nyquist感兴趣区域是多少? 您感兴趣的其他配置详细信息有哪些,例如DDC选项,JESD接口的LMFS,NCO频率等?

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法。 我们将以多种不同的模式运行。 我将使用它作为创建所需初始化的参考。

    谢谢!

    Robbie