This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:EVM的数据表和软件工具之间寄存器描述的差异

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626917/ads1293-difference-of-the-register-descriptions-between-datasheet-and-software-tool-of-the-evm

部件号:ADS1293

您好,

我想问您一个有关数据表和EVM软件之间寄存器描述的区别的问题。

我发现了一些注册差异,如下所示。

地址0x16: 数据表---“保留”, EVM软件---"AFE_DIATER_EN"

地址0x1E:数据表--"error_misc",EVM软件---无内容(无说明)

地址0x1F:数据表---“Digo_strength”,EVM软件--- Nothing (无描述)

地址0x2B:数据表---“保留”, EVM软件---“mask_RANGEHK”

地址0x2C:数据表---“保留”, EVM软件---“掩码_OUTLOD”

地址0x2D:数据表---“保留”, EVM软件---“掩码_SYNCERR”

地址0x60:数据表--- Nothing, EVM软件---"test_mode_LO

地址0x62:数据表--- Nothing, EVM软件---“DEMMING”

请告诉我 ,每个登记簿的描述是哪一项正确?

非常感谢您的支持。

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takumi-san:

    谢谢你的提问,请原谅我的延迟。

    我相信ADS1293数据表。 EVM设计师可能包括了实际不支持的各种测试模式或其他内部功能。 很可能用户在EVM软件中不能使用它们。

    您能否共享这些"未使用"寄存器的屏幕截图以进行确认?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

    感谢您的回复!

    让我向您展示如下所示的寄存器屏幕截图。

    "AFE_Dither_EN"

    "掩码"

    "测试模式"和" DEMMING"

    请您检查这些注册表吗?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    感谢您的更新。 我将尝试从设备设计文件中查找更多信息。

    我必须重申,不支持EVM软件中与器件数据表不匹配的任何寄存器。 可以写入应用程序中的这些“保留”寄存器,但不支持这些设置。 有关注册信息,请仅依赖数据表。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,