This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:阻抗气动造影(呼吸)中的锐峰

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1296R, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625791/ads1298r-sharp-peaks-in-impedance-pneumography-respiration

部件号:ADS1298R
线程中讨论的其他部件:ADS1296R

您好,

在我的系统中,我使用ADS1296R测量三个心电图通道和一个呼吸通道。 一切看起来都很有希望。 但有时我在阻抗测量(呼吸)中看到尖锐的峰值,我认为它们与心脏活动有关。 我想听听你的想法。

1-是否正常?

2-如何抑制它? 我知道使用1Hz低通滤波器过滤信号将完全消除这些尖锐的峰。 但是,是否有任何方法可以跳过此过滤器,至少出于监视目的?  

三,理论上的原因是什么?

我用所有不同的调制相延迟进行了一次测试,结果显示 ,在调制频率为32 kHz和62.5 度相位的情况下,峰值消失了。 这是数据表声称112.5 的一个阶段至少从噪声角度来看可获得最佳性能。 但是,我知道结果会因受试者和电极位置的不同而异。 请对此作出评论。

更新:

以下是有关这些峰的一些示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vala,

    感谢您对我们的ADS1298R的关注!

    很难确定发生了什么。 首先,请分享以下内容:

    1. ADC的完整寄存器设置
    2. 显示输出波形以及您观察到的峰值的图解

    电极的放置确实由您决定- TI尝试尽可能多地了解客户的应用,但最终我们不是专家。 对于呼吸,我知道测量电极必须跨越胸腔,但我看到它们之间的距离和手腕之间的距离都是几英寸或几英寸,我确信结果各不相同。 您是否尝试过先使用已知良好的信号源(如患者模拟器)评估您的系统?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的回答。 我已用一些示例更新了我的帖子。 图旁边的数字显示了寄存器的不同设置。 关于电极的位置,是的,您是对的。 我还经历过不同的电极位置有不同的结果。 即使在不同的受试者之间,相同的电极位置也可能导致不同的输出。 上图显示了将电极放在左右侧边时的信号。 这项研究表明,这是最佳电极位置,这是有意义的,因为它包括一大片胸部,还包括两个肺部。
    link.springer.com/.../978-3-540-8.9208万-3_417

    在我的研究中,我注意到,在不同的寄存器设置下,这些尖锐的峰被抑制(我可以在发表论文时分享我的论文)。 不过,我想知道是否有任何我不知道的地方,可以减低这种影响。 诚然,这些峰值可以通过低通滤波器去除,但正如您所知,为了计算复杂性,我更倾向于尽可能简单地进行速率估算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vala,

    能否共享设备的注册设置? 我想检查呼吸调节频率和阻塞相位设置之外的其他配置。

    您是否检查过高峰时段? 它似乎与输出数据速率或系统中的其他交换组件相关吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我将检索寄存器值并返回给您。 我认为这些峰与ECG信号中的R峰相关。 我会尝试从我的录音中找出一些信号,以说明这一事实。

    Br,Vala
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新,Vala。 您是否还能分享完整的设计原理图? ECG不应在呼吸通道上耦合。

    此致,