This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:与正常操作的差异

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628963/ads7841-q1-difference-from-normal-operation

部件号:ADS7841-Q1
在“线程:ADS7841”中讨论的其它部件

你(们)好

以下波形由客户获取。

请您检查一下并告诉我们您的观点吗?

①您可以在DIN上看到浮华。  它应由主机生成。

 它不会穿过DCLK上升边缘,因此似乎未锁定。

但是,应该尽可能避免这种情况,对吗?

在发送第一个控制位之前,② Ω DIN保持较高。

它是否会影响设备操作?

③正如您所看到的,当发送控制位时,设备输出高。
它是否出现故障?

你有什么建议吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好na na78,
    我将就此进行回顾并向您提供相关信息。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    >>>但是,应该尽可能避免,对吗?

    是的,应避免ADS7841 DIN控制字节末尾的故障,以便设备不会误解命令。

    >>>在发送第一个控制位之前,DIN保持较高。 它是否会影响设备操作?

    是的,ADS7841器件要求将控制字节的第一位(起始位)设置为高。

    >>>如您所见,设备输出高,同时发送控制位。 它是否出现故障?

    在我看来,客户在每个转换模式下以16个时钟周期使用该设备。 在此模式下,转换n+1的控制字节与转换n的DOUT数据重叠 请参见以下数据表中的图4

    如上所示,转换n的DOUT4到DOUT0与转换n+1的控制位重叠。

    我在台式机上测试了这种16位转换,并将其包含在逻辑分析器捕获下面。 设备正在以单端始终通电模式转换通道3 (控制字节= 0xE7)。

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi

    感谢您的回复。

    >是,ADS7841 DIN控制字节末尾的毛刺应为

    >避免,以便设备不会误解命令。

    据客户称,在DIN上看到的毛刺不是由DCLK上升边缘锁定的。

    如果DCLK的上升边缘永远不会锁住此故障,是否"不在乎"?

    如果我能听到您对它的看法,就可以了。

    我解释,指引只是为了避免出现这类故障,但在他们的系统中,这类故障是不可能避免的。

     

     

    >是,ADS7841器件要求将控制字节的第一位(起始位)设置为高。

    我要确认以下内容。

    除发送控制字节期间外,DIN保持在高位,但可以接受。  我的理解是否正确?

     

    >如您所见,转换n的DOUT4到DOUT0与转换n+1的控制位重叠。

    问题3中显示的现象代表下图中蓝色圆圈点。


    这意味着DOUT与第一个控制位重叠。

    是否为意外行为?

    你有什么建议吗?

     

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >>>据客户称,在DIN上看到的故障不是由DCLK上升沿锁定的。 如果DCLK的上升边缘永远不会锁住此故障,是否"不在乎"?

    根据DS,当CS\过低时,DIN锁定在DCLK的上升沿。 设备很可能会忽略此故障。 我仍然建议客户需要测试浮质保护,确保设备的所需时钟频率和工作条件。

    >>>除发送控制字节外,DIN保持较高,但可以接受。 我的理解是否正确?

    是的,除控制字节期间外,DIN保持高电位应正常。 我没有在工作台上使用这种条件,但我认为这应该是因为设备样本DIN仅在CS\读取控制字节的低电平期间起作用。

    >>>这意味着DOUT与第一个控制位重叠。 是否为意外行为?


    不会。这是正常和预期的行为。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi

    我可以明确回答前两个问题,谢谢!


    关于最后一个问题,我要确认。

    >>这意味着DOUT与第一个控制位重叠。 是否为意外行为?
    >否 这是正常和预期的行为。
    例如,这意味着锁定空闲期限(S,A2,A1,A0,模式)后可能输出DOUT。 正确吗?
    在客户系统中,第一个DOUT在怠速结束时变化。


    如果可能,您能否告诉我第一个DOUT何时输出?


    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>>>> 如果可能,您能否告诉我第一个DOUT何时输出?

    根据DS,DOUT在CS\下降的70ns内启用(表7)。 在工作台上,我也可以看到DOUT立即激活。   设置下一次转换的控制字节时,任何以前转换的DOUT位都将移出。

    请参阅下面的逻辑分析器捕获与我的ADS7841测试设置。 确认CSB,并且发送的DIN为0x97,对应于在通道0上选择单端转换。 设备采样DIN = 0x97时,先前状态的某些剩余DOUT (0x87)被移出。

    谢谢!

    Vishy